スマートロックを使ったワイヤレス・ホームセキュリティ機能の機会を開く

2022 年 10 月 5 日 | Sean Scannell | この記事は 2 分で読めます

世界中の住宅所有者が、ホームアクセス、セキュリティ、接続を合理化する方法を模索している中、スマート・ドアロックの設置が増加しています。スマート・ドアロックは、ホームセキュリティを強化するだけでなく、物理的な家の鍵を紛失したり、忘れるというような煩わしさがなくなります。これらのロックはスマートフォンから操作し監視できるため、自宅からどれほど離れていても、住宅所有者は安心できます。スマートロックメーカーは、Silicon Labs や Lockin などの主要なモノのインターネット(IoT)技術とセキュリティ・プロバイダーと提携し、エッジ処理によるセキュリティのさらなる向上と全体的な信頼性の向上に取り組んでいます。

新しい Wyze Lock Bolt が直感的で高度なスマートホームセキュリティを提供

2019 年 4 月に発売された Wyze Lock Bolt スマートロックが、IoT テクノロジーがもたらすスマートロックの進歩について紹介します。新しい Lock Bolt により、ユーザーは指紋スキャナーを使用して 1 秒未満でドアのロックを解除できます。この Lock Bolt は、最大50 個の承認された指紋で動作するようにプログラムできますが、ユーザーはコードを使用してドアのロックを解除することもできます。Wyze Lock Boltののぞき見防止技術により、コードの入力を誰かに見られてるかどうか心配する必要はありません。ユーザーはコードの前後に追加の番号を追加して、Lock Bolt をロック解除できます。

Silicon Labs は、安全で低消費電力のエッジ処理機能を提供します。

Wyze の Lock Bolt スマート・ドア・ロックは、Silicon Labs の EFR32MG21Zigbee アプリケーション向けに最適化された 2.4 GHz ワイヤレス SoC を使用しています。これは、統合セキュリティ・サブシステムを備え、処理能力の向上、RF 性能の向上、およびアクティブ電流の低減を目的として設計されています。この処理能力の向上は、Lock Bolt にとって理想的です。Lock Bolt のデータはクラウドに送信されるのではなく、エッジで処理されるためです。

Lockinは、安全で高速なデータ認識を可能にします。

Wyze の Lock Boltは、最先端のスマートロック機能に特化したLockinの高度なセキュリティ技術で保護されています。Lockin は、優れたデータセキュリティ性能と生体認証技術を自己学習能力に統合しているため、Lock Bolt は、0.5 秒の速度で指紋認証を達成できます。Lock Boltは、Lockinの安定した信頼性の高いワイヤレス通信、正確で低ノイズのモーター制御技術、完全な通信リンクのデータ暗号化技術により、業界をリードする安全性能を実現しています。

エッジ処理を備えたドアの高度なセキュリティ

スマート・ドアロック・デバイスは、高度なセキュリティ技術を使用して効果的に家を保護できることが極めて重要です。Wyze Lock Bolt はクラウドに接続されておらず、ハードウェア自体のデータを処理するため、クラウドとの間で情報が送受信される際にデータ侵害が発生する可能性を排除できます。ハードウェア暗号化は Lock Bolt に組み込まれているため、ハッカーたちはコードや指紋データにアクセスしたり、それを解明したりすることはできません。Silicon Labs の Zigbee SoC 技術は、エッジで強化されたセキュリティ処理機能を強化します。

モバイル技術がセキュリティと使いやすさを強化する

モバイル技術が、ますます私たちの日常生活に統合されるにつれて、スマートホーム・デバイスのセキュリティも強化されています。Wyze モバイルアプリ内の 2 要素認証により、許可されたユーザーのみがスマートロックを使用することができます。また、Lock Bolt は自動ロックタイマーを搭載しており、ユーザーに安心感を与えています。ユーザーは Wyze アプリで自動ロックタイマーを設定でき、設定時間が過ぎると、Wyze Lock Bolt は自動的にドアをロックします。Bluetooth 接続により、アプリユーザーは誰が施錠・解錠したかの履歴にアクセスでき、頻繁に使用するユーザーやゲスト用のアクセスコードを作成・保存したり、特定のユーザーに特定の時間のみアクセスを許可するアクセススケジュールを設定することも可能です。

スマートロック:台頭する市場

北米は現在、世界最大のスマート・ドアロック市場ですが、ヨーロッパやアジア太平洋地域を含む世界の他の地域でも、この技術の需要が高まっています。ホームオートメーションの急速な成長に伴い、スマートホーム・デバイスの大規模な採用は、グローバルなスマートロック市場の拡張を推進しています。携帯電話やその他のインターネット・デバイスをスマートロックに接続する IoT 対応センサーは、リモートアクセスをよりシンプルにし、AI/ML とクラウドコンピューティングとの統合はエンドユーザ体験を向上させ続けています。チップレベルのソリューション開発者やプロバイダーたちが、より高度で安全なイノベーションを提供し続けるにつれ、スマートロックはよりスマートに、安全になり、家の所有者にシームレスなセキュリティ体験を提供します。

カテゴリー:
Sean Scannell
Sean Scannell
アソシエート製品マネージャー | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software