Silicon Labs の新しいハイデラバード開発センター・リード、Manish Kothari 博士を歓迎
この度、Silicon Labs のインド担当副社長として、Manish Kothari 博士が Silicon Labs に入社したことをお知らせいたします。この役割で Manish は、当社のワイヤレス・エンジニアリングの人材を成長させ、スケーラブルなインフラストラクチャを構築し、Silicon Labs の最新かつ急成長を遂げているワイヤレス開発センター、Hyderabad でのローカル・パートナーシップを育成しています。
Manish は 20 年以上の技術管理の経験を持ち、最近では Qualcomm Hyderabad でワイヤレスソフトウェア製品開発の責任者を務めました。彼は、1,000名以上のワイヤレス開発者からなるチームを構築および管理し、100以上の特許を保有しています。インド工科大学マドラス校を卒業後、マサチューセッツ工科大学で修士号と博士号を取得しています。
この新しい重要な役割を担うことになったManish と話をすることができたのは、とても楽しい時間でした。
MS: Hyderabad 開発センターの大まかなビジョンについてお話いただけますか?
MK: Hyderabad 開発センターは、Silicon Labs の急成長を遂げている拠点であり、Silicon Labs ソリューションに対する大きな需要を満たすために、当社を全社規模で支援する上で重要かつ戦略的な役割を果たしています。
私のビジョンは、Silicon Labs の文化とエンジニアリングのベストプラクティスを体現する世界クラスの開発センターを、実行し、イノベーション、コラボレーション、誠実さ、そして楽しさに情熱を注ぐ、意欲的で才能あるチームを共に構築することです。また、顧客重視の姿勢を維持し、継続的な改善にも努めます。もう 1 つの重要な目標は、Wi-Fi 6 を含む、Wi-Fi の業界トップの優れた技術センターになることです。Silicon Labs による 2020年 の Wi-Fi および Bluetooth 事業の買収には、非常に強力な IP ポートフォリオが含まれ、低電力で安全な Wi-Fi ソリューションの真のリーダーとなる当社の能力を拡大し加速させました。
MS: あなたの管理スタイルと哲学はどのようなものですか?
MK: 私の経営理念は、謙虚さ(私はすべてのことを知っているわけではなく、すべての人から学ぶべきことがあることは分っています)、信頼性、説明責任、誠実さ、学習への渇望、そしてすべての人への敬意に基づいています。テクノロジー業界は非常に厳しい環境になり得るため、私は自分のチームと同じ基準を設定することでチームの意欲を高め、力を与え、やる気を起こさせようと努め、成果を確実に達成できるよう真摯に取り組んでいます。ワークライフ・バランスは、私たち全員が仕事を楽しむことから始まります。私はオフィスを楽しい場所にすることに常に意識しています。
MS: あなたの視点から見て、IoT で最もエキサイティングなことは何ですか?
MK: IoT はすでに、さまざまな消費者や商業の環境において、生産性と生活の質を向上させています。私の愚見では、IoTの最もエキサイティングなことは、まだ訪れておらず、まだ想像さえもつかないと思っています。どのような可能性があるかの例を次に示します。ユビキタスなワイヤレス・エンドノードを備えた強力な分散型 AIoT(人工知能 IoT)ネットワークの構築。このシナリオでは、信頼性、プライバシー、セキュリティの改善は、Satoshiさんのビットコインの主要な基盤のように、大きなものになることが確実です。なぜなら、もはやエラーポイントがひとつもないからです。また、このシナリオでは、集中型エコシステム/クラウドから電力をシフトさせ、分散型システムの新しい可能性とメリットをもたらします。
Silicon Labs は、これらの「それほど単純ではない」ワイヤレス・エンドノードが AI と機械学習を活用して、時間の経過とともによりインテリジェント(かつパワフル)になるため、業界を破壊する独自の位置に立っています。そして、歴史は私たちの味方です。結局のところ、テクノロジーの混乱は、有名な著書Innovator's Dilemmaに詳述されているように、通常、ボトムアップで発生します。私たちは想像力によってのみ制限される、ということわざがありますが、Silicon Labs が最前線にいるこの素晴らしい破壊へのジャーニーに参加できることは幸運なことだと考えています。
MS: 仕事以外では何をするのが好きですか?
MK: 私は家族、特に 2 人の息子と時間を過ごし、PlayStation で NBA 2K/FIFA で負けたりと、彼らと様々なアクティビティをするのが好きです。私は「アウトドア」派で旅行が大好きです。妻も息子もヨガインストラクターの資格を持っているので、私はフィットネス・フリーク(時には強制的に)でもあります。我が家ではスポーツで大いに盛り上がり、夕食時にはほぼ全てのメジャースポーツが話題になります。私は、いわゆる「Bhangra」と呼ばれる伝統的なダンスが大好きで、息子たちが小さかった頃は学校の子供たちに教えていました。私にとって、ダンスはストレスバスターです!
MS: Manish さん、ありがとうございました。幸運をお祈りします!
Silicon Labs の Hyderabad 拠点の従業員数は、Redpine Signals の買収以来、約 30% 増加しています。Hyderabad ではハードウェアおよびソフトウェアのエンジニアの雇用を継続しています。希望者はこちらから募集中の職種をレビューして応募することができます。