概要
Simplicity Studio® 5 (SSv5)'s Network Analyzer enables debugging of complex wireless systems. This tool captures a trace of wireless network activity that can be examined in detail live or at a later time.
More than simply a packet sniffer, the Network Analyzer works with the data sniffer interface on the Silicon Labs wireless chips to provide direct feedback from the baseband radio of each device, allowing any supported radio to report detailed packet transmission and reception data, such as timestamps, link quality (or LQI), receive sensitivity (or RSSI), and CRC pass/fail results, all without any software overhead.
With SSv5, any PTI-enabled Silicon Labs platform can record the radio activity regardless of the application firmware that is being used, so there’s no need to have a dedicated sniffer device installed to catch the traffic. The Network Analyzer also enables capture from multiple sources simultaneously into the same log file without falsely duplicating packets. This enables the developer to compare how well different radios in the network heard the same transmission.
機能
EFR32 デバイスの無線で送受信されるデータを分析
実装されたプロトコル(BLE、Zigbee、Z-Wave など)に従って生データをデコード
個別のパケットまたはトランザクション(パケットのグループ)として無線活動を視覚化
複数のソースから同じログ・ファイルにデータをキャプチャ
ダウンロード
Network Analyzer is currently included with Simplicity Studio 5 as an integrated tool.
技術文書
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。