ビデオ素材

BLE-107:ネットワーク・アナライザーを使用して Bluetooth 接続をデバッグする

この資料は、 Bluetooth 101 - EFR32BG22 シリーズ 2 Bluetooth ワイヤレス SoC シリーズの 2 / 5です

この EFR32BG22 トレーニングでは、Silicon Labs の EFR32BG22 Bluetooth デバイスを使って開発を始めるために必要な情報をお客様に提供します。

概要

これは、ネットワーク・アナライザで Bluetooth 接続をデバッグする方法を紹介するビデオです。ネットワーク・アナライザは、Bluetooth での使用に適しています。このデモでは、ワイヤレス・スターター・キットを使用します。スターター・キットを持っているビューワーの方々は、それを見ながらご覧ください。

ハードウェア要件

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software