ビデオ素材

BLE-108:低エネルギー動作

この資料は、 Bluetooth 101 - {{term_sku:1}} シリーズ 2 Bluetooth ワイヤレス SoC シリーズの 3 / 5です

この EFR32BG22 トレーニングでは、Silicon Labs の EFR32BG22 Bluetooth デバイスを使って開発を始めるために必要な情報をお客様に提供します。

概要

このトレーニングコースは、EFR32BG22 の低エネルギー操作に関するものです。このセッションでは、Bluetooth アドバタイジングの基本と、この状態で観察された電力レベルについて説明します。同様に、Bluetooth 接続の仕組み、BG22 で消費電力を最小化するためにあるオプションについて見ていきます。次のパートでは、プロジェクトの低エネルギーを最適化するために使用できるその他の一般的なツールについて説明します。最後に、energyProfiler と、それを使用して低エネルギー・プロジェクトをデバッグする方法を紹介します。2 つのプロジェクト例について説明します。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software