この資料は Bluetooth 189 - ワークショップ (SSv5) の 1/ 4 です: セキュリティ暗号化が HW & SW によってどのように処理されるかについてご覧ください。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、ソフトウェアとハードウェアのセキュリティ機能で IoT プロジェクトを保護する方法をユーザーに説明します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。このトレーニングでは、暗号化されていないメッセージとネットワーク・アナライザとの安全な BLE 接続について見ていきます。また、このラボでは、PSA Crypto API を使用してカスタム広告データを暗号化する Bluetooth ビーコン・アプリケーションを作成することで、セキュリティ機能に関する実務経験も提供しています。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、ソフトウェアとハードウェアのセキュリティ機能で IoT プロジェクトを保護する方法をユーザーに説明します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。このトレーニングでは、暗号化されていないメッセージとネットワーク・アナライザとの安全な BLE 接続について見ていきます。また、このラボでは、PSA Crypto API を使用してカスタム広告データを暗号化する Bluetooth ビーコン・アプリケーションを作成することで、セキュリティ機能に関する実務経験も提供しています。
概要
BG22 デバイスは、暗号化アクセラレータ周辺機器を搭載しており、一般的な攻撃に対する保護を強化しながら、セキュアなアプリケーション速度とエネルギー需要を満たすことができます。この動画シリーズの14つ。暗号化されていないメッセージを確認し、ネットワーク・アナライザで BLE 接続を安全に保護します。また、このラボでは、PSA Crypto API を使用してカスタム広告データを暗号化する Bluetooth ビーコン・アプリケーションを作成することで、セキュリティ機能に関する実践的な作業経験も提供しています。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
ハードウェアおよびソフトウェアにおけるセキュリティの取り扱い
必要なハードウェア:
Thunderboard キット EFR32BG22
(SLTB010A)