この資料は Bluetooth 189- ワークショップ(SSv5) の 3 / 4です: セキュリティ暗号化が HW & SW によってどのように処理されるかについてご覧ください。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、ソフトウェアとハードウェアのセキュリティ機能で IoT プロジェクトを保護する方法をユーザーに説明します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用します。このトレーニングでは、暗号化されていないメッセージとネットワーク・アナライザーとの安全な BLE 接続について見ていきます。また、このラボでは、PSA Crypto API を使用してカスタム広告データを暗号化する Bluetooth ビーコン・アプリケーションを作成することで、セキュリティ機能に関する実務経験も提供しています。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、ソフトウェアとハードウェアのセキュリティ機能で IoT プロジェクトを保護する方法をユーザーに説明します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用します。このトレーニングでは、暗号化されていないメッセージとネットワーク・アナライザーとの安全な BLE 接続について見ていきます。また、このラボでは、PSA Crypto API を使用してカスタム広告データを暗号化する Bluetooth ビーコン・アプリケーションを作成することで、セキュリティ機能に関する実務経験も提供しています。
概要
このビデオでは、標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加することに焦点を当てた、ラボ 2 / BG22 について説明します。 BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit でプログラムされたプロジェクトは、EFR Connect モバイルアプリケーションを使用してテストされます。 GATT データベースでは、特性と記述子に対して異なる権限を付与することができます。この実習では、クライアントが暗号化された権限でデータを読み取りようとするとどうなるか、また、ペア・プロセスを介してその権限をどのように付与できるかについて示します。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
ハードウェアおよびソフトウェアにおけるセキュリティの取り扱い
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)