ビデオ素材

BLE-159:セキュリティ暗号化が HW & SW によってどのように処理されるかについて(ラボ 3)

この資料は Bluetooth 189- ワークショップ(SSv5) の 4 / 4です: セキュリティ暗号化が HW & SW によってどのように処理されるかについてご覧ください。

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを提供し、ソフトウェアとハードウェアのセキュリティ機能で IoT プロジェクトを保護する方法をユーザーに説明します。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用します。このトレーニングでは、暗号化されていないメッセージとネットワーク・アナライザーとの安全な BLE 接続について見ていきます。また、このラボでは、PSA Crypto API を使用してカスタム広告データを暗号化する Bluetooth ビーコン・アプリケーションを作成することで、セキュリティ機能に関する実務経験も提供しています。

概要

このビデオでは、標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加することに焦点を当てた BG22 ワークショップの最後の部分について説明します。 この演習では、Bluetooth - SoC の白紙の例からビーコン・アプリケーションを作成します。この PSA Crypto API は、カスタム広告データを暗号化するために使用されます。このデバイスは、AES-ECB モードで暗号化された 16 バイト長の暗号をアドバタイズします。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software