カリキュラム(シリーズ)

Works With 2021:LPWANのご紹介

低消費電力ワイド・エリア・ネットワークの概要。

概要

バッテリー駆動の IoT デバイスは、特に産業環境内で LPWAN で動作することが好まれています。これは、ネットワークの低コスト、低消費電力、広域カバレッジにより、比較的低コストで最適化された消費電力で効果的なデータ通信を可能にします。

すべての IoT アプリケーションはある程度独特であるため、次の IoT プロジェクトに適した LPWAN技術を選択することはそのプロセスにおいて重要な部分と言えます。この2部構成のトレーニング・セッションでは、主な検討事項について詳しく説明します。

知識レベル

初級、中級

システム要件

なし

 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software