ビデオ素材

MSH-101:どのメッシュ・プロトコルが適切か?

本資料は、 Works With 2021 の 1/2 です:メッシュ・ネットワーク

メッシュネットワークについて知るべきことすべてと、開発プロセスの加速とリスク軽減に必要なツールについて。

概要

IoT デバイスの開発においては、利用できるプロトコルが非常に多いため、どのプロトコルを使用するかを判断するのは困難です。メッシュ・プロトコルのみを選択する場合でも、Thread、Zigbee、Z-Wave など確立されたプロトコルや、Bluetooth メッシュや Wi-SUN などの新しいプロトコルもあります。

ここでは、これらのテクノロジーとそのそれぞれの機能についてレビューします。これらのテクノロジーのそれぞれがIoTの世界での未来を持っているため、どのテクノロジーが最善かという簡単な答えはありません。 エコシステム、相互運用性、ユースケースはすべて、アプリケーションに最適なテクノロジーを決定するのに役立ちます。

時間

46 分

どのメッシュ・プロトコルが適切か?

知識レベル

初級

司会者

Peter Foy

主任エンジニア/マネージャー
矢印

講演者

Christian Cotiga

ワイヤレステクノロジー・マネージャー
Silicon Labs

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software