この Tech Talk について
技術の急速な進歩により、接続されたデバイスやアプリケーション環境の多様性はあらゆる方向に爆発的に拡大しています。平均的な各世帯は、これまで以上に多くの IoT デバイスを保有しており、ワイヤレスデバイスメーカーは、パフォーマンス、クラウド接続、電池寿命、デバイスセキュリティなどの分野での需要に対応することが、現在そして将来にわたってテクノロジーの採用に影響を与えることになります。Wi-Fi は、クラウドに接続するこれらの IoT デバイスのコア・ワイヤレス要素となっています。この tech talk では、過去 20 年間の Wi-Fi の急速な進化について取り上げ、Wi-Fi 6 としてよく知られる最新バージョンの Wi-Fi、802.11ax について、高密度環境での接続、スループットの向上、ネットワーク効率と電池寿命の向上に役立つさまざまな新機能を備えた IoT デバイスの価値などについて掘り下げていきます。
以下の付随するスライドと記録済みセッションを見ることができます。
講演者
Ravi Subramanian
技術マーケティング担当ディレクター
Silicon Labs
時間
40 分間のプレゼンテーション
20 分間の Q&A