概要
バケーションレンタル、食料品配達、犬の散歩サービス、小包配達など、家主がいないときにでもサービスを可能にする新しいスマートホームやスマートスペースのアプリケーションの需要が高まっています。この成長に伴い、それを取り巻く安全や、本当に許可された人のみのアクセスが許され入ることができるということに関する懸念も高まっています。このことは、さまざまなアプリケーションでさまざまな要件によって複雑化しています。
このコースでは、さまざまな入力方法やセンサーを使用してデュアル認証やマルチ認証スキームを実装できるように、モジュール式の OpenWeave ドアロック・リファレンス・プラットフォームを紹介します。顔認識、指紋認証、モバイル・アプリケーション、Silicon Labs EFR32MG21 開発キット(Zigbee、Thread、BLE)、RS9116W-DB00-CC1開発キット(Wi-Fi)に基づいた OpenWeave ドアロック・リファレンス・キットによる手動キー・パッド入力など、最も一般的な方法のいくつかをデモンストレーションします。
『スマート・ドアロックの構築方法』トレーニング
-
2:39
-
19:12
-
16:34