カリキュラム(シリーズ)

Works With 2020:電池寿命の最適化

ワイヤレス・メッシュ・エンド・ノードでいかに電池寿命を最適化させるかは、ドア・ロック、センサー、ライト・スイッチなどのスマートホーム製品にとって重要です。

概要

ワイヤレス・メッシュ・エンド・ノードでの電池寿命の最適化は、ドア・ロック、センサー、照明スイッチなどの多くのスマートホーム製品にとって重要です。しかし、実世界のシナリオで動作しているワイヤレス技術のエネルギー消費を予測するのは難しいため、電池寿命を高い信頼性で推定することは設計上の大きな課題となっています。このコースでは、Silicon Labs が提供する高度なツールを使用して電池寿命を推定する方法について学びます。これは、さまざまなユースケースやワイヤレス・プロトコルに包括的に適用できます。



Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要なIoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、テクニカルIoTトレーニング・セッションを体験してください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software