ウェビナー

Works With 2020:複数の住宅ユニット(MDU)でのスマートホーム技術

専門家が複数の住宅ユニット市場でのスマートホーム技術の利用と統合のトレンドについてレビューし、MDU ビルダーの製品ニーズを共有します。

このパネルディスカッションについて

INTERPRETによる 2020 調査では、賃貸をしている人の 10% はスマートホーム・セキュリティシステムを購入したいと思っています。これは住宅所有者の意向者の 2% 以内が、複数の住宅ユニット(MDU)でのスマートセキュリティへの需要の高まりを示唆しているという結果が出ています。住宅購入者は、スマートホーム機能が有る家と無い家との間で選択を迫られ、明らかに前者が選択されています。MDU の建築業者と不動産管理者はこの傾向を受け入れており、インテグレーターはこの需要を満たすために、自分たちの製品ラインアップにスマートホームデバイスを追加しています。

このセッションでは、業界の専門家が、その可能性が非常に大きい建設業者/複数の住宅ユニット市場にたいする洞察を提供します。

それに続くパネルディスカッションでは、この市場に対処したいくつかの成功事例や可能性、インテグレーターやビルダーの製品ニーズについて議論します。

講演者

Stuart Sikes
上級副社長
解釈

Colin DePree
住宅ビジネスリーダー
Salto Systems

Sean Miller
社長
Point Central

Felicite Moorman
CEO
STRATIS IoT

Jeremy McLerran
グローバル・マーケティング担当ディレクター
Qolsys

時間

1 時間



Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要なIoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、テクニカルIoTトレーニング・セッションを体験してください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software