統計によると、ほぼ 5 人に 1 人の女性が生涯のどこかの時点で暴力の犠牲者になっています。このような暴力は友人や家族の近くで起こっていることが多いのですが、非常に速く起こるので、助けを求めるための時間がほとんどありません。パニックボタンは、高齢者が自立した生活を送るために、また、潜在的に危険な状態にあるが人々が安心して生活するために、長年にわたり個人の緊急通報システムとして利用されてきました。
しかし、今日のコネクテッド技術は、私たちの日常生活によく適合する新世代の革新的な安全デバイスを実現します。invisaWear は、ユーザーのライフスタイルに統合する、緊急事態の支援に対する微妙で迅速なアクセスを提供する、スタイリッシュで控えめなジュエリー、その他の実用的なアクセサリーの先駆者です。
課題
日常生活にフィットするスモール・フォーム・ファクタと長い電池寿命を備えた、Bluetooth 対応安全デバイスを作成することで、緊急時にそれを使用できる可能性が高まります。
ソリューション
アプリに対応したスマートジュエリーで、地元警察など事前に設定した緊急連絡先に、着用者が助けを必要としていることを知らせることができます。
その結果
Bluetooth 低消費電力技術、超スモール・フォーム・ファクタ、簡単なアプリ互換性。
決定的な瞬間
invisaWear のアイデアは、よくある怖い体験から始まりました。Rajia Abdelazizは、あるイベントの後、車に向かって歩いていたところ、数人の男性が乗った車に追いかけられました。彼らは不適切な言葉を叫んでいました。幸い、Rajia は無事に車に乗ることができましたが、ガタガタと震えていました。携帯電話をバックに入れていても、近くで、イベントで残っている友人が近くにいても、一瞬で助けを呼べるような気がしませんでした。その瞬間、Rajia は自分と彼女の愛する人を守ることがいかに重要であるかに気づきました。
Rajia は当時の同級生である Ray Hamilton にその経験を話し、一緒に学校プロジェクトの一環として革新的でロープロファイルの安全デバイスのプロトタイプ作成を始めました。Ray はハードウェアのバックグラウンドを使用して Bluetooth ソリューションに重点を置き、Rajia はソフトウェアのバックグラウンドを使用して付随するアプリを開発しました。
低消費電力ですぐに使えるスマートジュエリーの安全ソリューションを設計する
今日の invisaWear はネックレス、ブレスレットなどの形をしています。着用者が助けを必要とする場合、invisaWear ジュエリーのチャームの裏面をダブルクリックすると、スマートフォンのプログラム済みのアプリに信号が瞬時に送信され、友人、家族、警察など 5 人の緊急連絡先にテキストが配信されます。ADT を有効にするオプションもあります。ADT が有効化された着用者の場合、ダブルクリックすると ADT に信号が送信され、警察に通知され、着用者に代わり位置データを提供できるようになります。その場合、アプリは緊急連絡先にもテキストを送信し、現地の警察が着用者による助けを求める電話を着信したことを知らせます。
電力要件に妥協することなくフォーム・ファクタを縮小する
初期のプロトタイプは、技術的な実現可能性を実証するために設計されたため、教授や潜在的な投資家に、この技術がいつかおしゃれなネックレスに収まるくらい小さくなることを納得させるのは困難でした。
この製品を市場に投入したいと決意した後、Rajia と Ray は調達について真剣に考えました。市販製品を使ったソリューションは開発段階ではうまく機能しましたが、市場に投入する製品サイズの制約には適していませんでした。潜在的な着用者にとってサイズと電力が主な関心事であったため、これらが invisaWear にとっての主な制約となりました。Rajia と Ray は、「デバイスが装着されていなかったら、充電されていなかったら、実際に役に立つのだろうか?」という疑問を聞き続けました。
「彼らが一番気にしていたのは、本体をできるだけ小さくすることだと言っていました。そうでなければ、彼らは装着することもしないでしょう。これに私にとって新しい視点が加わるきっかけとなりました」と、Ray は述べました。
Arrow Electronics との提携により、invisaWear は、プロトタイプから市場対応のソリューションへの移行で、ソースサプライヤーを支援し、部品表を絞り込むという提唱者を見つけました。
Bluetooth 低消費電力デバイスの複数の異なるベンダーと話をした後、Rajia と Ray は Silicon Labs と繋がりました。その結果、invisaWear の設計に、世界最小の完全認証済み Bluetooth SiP モジュールである BGM12x シリーズを選択しました。超小型サイズ、信頼性の高い高性能 RF、低消費電力、完全なモジュール認証、アプリケーション開発の容易さなど、まさに理想的な条件を備えていました。市場には同様の安全装置がたくさんありましたが、Rajia と Ray は、これらの製品には、invisaWear が持つ小型、業界最高の低消費電力管理、魅力的なデザインの適切な組み合わせが欠けていると感じました。
Rajia と Ray は、製品選択全体で BGM11S を活用し、Silicon Labs のプリプログラミング機能を活用して、ビルド中にプログラミング・ヘッダーを追加することを回避しました。これにより、ボードスペースと製品サイズが増大することになります。
「BGM11S は、私たちが市場で見ていたものの中で最も信頼できるものでした。最高の技術文書と最高の技術サポートがあり、製品をリリースして以来、ファームウェアを更新する必要がありませんでした。これは驚くべきことです。そして心から有難いと思っています」と、Ray は述べています。私たちはアプリのソフトウェアアップデートを何度も行いましたが、ハードウェアは常に完璧に機能しています。」
invisaWearのデバイスが適用されるアプリケーションの幅は、実質的に無限に広がっています。キャンパスを歩く学生からライドシェアの乗客やドライバーまで、これらの Bluetooth 安全デバイスは、時間と裁量が重要な状況で迅速かつ効果的なサポートを提供します。
invisaWear の次なるものは?
invisaWear は、さまざまな金属や材料が新しい設計をリリースする際にデバイスの機能にどのように影響するかを理解するために、Silicon Labs と引き続き協議をしています。チームはブランドやデザイナーとの関係を構築し続け、新しい製品ラインをリリースし、最近ではランナーのために設計されたフィットネスラインをリリースしています。