気候変動への懸念、石炭資源の枯渇、エネルギーコストの上昇がエネルギー環境の劇的な変化を牽引しています。技術的な進歩は、太陽光再生可能エネルギーが経済的に実行可能な主なエネルギー源になるところまで進んできています。
2007年に設立された Flex Module Level Power Electronics(MLPE:モジュールレベルのパワーエレクトロニクス)の大手メーカーであるTigo Energy は、消費者がクリーンエネルギーの持続可能性のメリットを享受できるようにします。Tigoシステムは7大陸の顧客をサポートし、エネルギー生産と安全性を最大化しながら、PVシステムの運用コストを削減します。直流(DC)パワー・オプティマイザーとマイクロ・インバーターという、太陽光発電業界で最も急成長している市場セグメントの1つでアクティブなTigoは、革新的な太陽光発電の変換とストレージ・ソリューションを提供しています。
課題
機能豊富なマルチプロトコル SoC プラットフォームにより、火災安全製品ラインの堅牢で、長距離のワイヤレス接続を確保し、高速シャットダウン信号を生成し、ファースト・レスポンダー向けの US NEC Rapid Shutdown 安全コードに適合します。
ソリューション
処理能力を高めるように設計されたBluetooth Low EnergyEFR32BG21 SoC は、RF性能を向上させ、アクティブ電流を低減させます。Silicon Labs は、Bluetooth Low Energy SoC を内蔵することで、豊富なアナログおよびデジタル周辺機器、強力なメモリ・オプション、優れた受信感度を備えた堅牢な Bluetooth Low Energy 無線を提供します。
その結果
エラーを自動的に検出し、履歴データロギングと高度な分析のためのクラウドとの通信を促進することにより、過酷な環境での緊急停止スイッチングのための長距離接続を備えた、個々の PV ソーラーサイトの回復力のあるハイスループット・デジタル・ツイン。
相互運用性と選択肢:TigoのB2B ビジネスモデルへの鍵
イノベーションと柔軟性を促進する Tigo の製品は、ウォールド・ガーデンのオールインワン製品スイートではなく、マルチモジュール式製品を提供しており、お客様は MLPE の各種機能とインバーターやモジュールなどのハードウェア機器を選択することができます。顧客は、住宅や商業施設からマルチメガワットのユーティリティ・プラントに至るまで多岐に渡り、性能の最適化、迅速なシャットダウン、システムの寿命を通して出力を追跡する、きめ細かなモジュール・レベルの監視のために、PVパネル上に Tigo電子機器を導入します。
Tigoのビジネスモデルの鍵は、多様な設置業者と強固なB2Bエコシステムを構築することです。設置業者はエネルギーコンサルタントの役割を果たし、住宅や商業のオーナーとの連絡役となります。
TigoのBluetooth LE 給電型太陽光発電高速シャットダウン・システム(PVRSS)
太陽エネルギーの勢いが増す中、全米防火協会は、火災の危険が人命に及ぼす影響を認識しました。その結果、ルーフトップ型太陽光発電システムには新しい要件が導入され、2020年に発効されました。急速なシャットダウンの場合、30秒未満で 30VDC 未満の電圧という、低減された電圧が要件となっています。
5社の候補を含むベンダー評価プロセスから、Tigo は Silicon Labs の Bluetooth Low Energy EFR32BG21 SoC を安全 TS4 Flex MLPE 製品ラインに統合し、迅速なシャットダウンと電源投入の切り替えを行うことを選択しました。長距離向けの堅牢な RF 通信、豊富なアナログおよびデジタル周辺機器、無線(OTA)アップデートおよび将来の機能向けの強力なメモリ・パッケージをサポートすることから、BG21 Bluetooth Low Energy SoC の選択は自然な流れでした。セキュリティギャップやデータ侵害を軽減するために、Silicon Labs は、SoC レベル、PSA レベル 3 -認証 Secure Vault™ で最高レベルの業界セキュリティ認証を導入しています。
Bluetooth Low Energy ワイヤレス性能以外にも、Tigo は Silicon Labs チームが提供する比類のないプロアクティブな技術サポートと、広範囲にテストされたソフトウェア・ツールの使いやすさを高く評価しています。Simplicity Studio へのアクセスがあれば、Tigoチームはデバイス固有のWebリソースや SDKリソース、構成ツール、そして業界標準のコードエディター、コンパイラ、デバッガーを特長とした統合開発環境(IDE)の恩恵を受けることができます。
次世代型 Tigo Flex MLPE
Tigoとの良好なパートナーシップ、短納期、そして結果が実証されたことで、TS4 Flex MLPE ポートフォリオ全体で Silicon Labs の SoC が組み込まれていくことになるでしょう。