- 従来のパッチポンプと比較して薬剤容量が 1.5 倍に増加。
- 厚み 11mm、重さ 20g で快適に着用できる。
- 快適な日常活動や様々なアウトドア活動をサポートする IP48 防水設計。
糖尿病管理の状況は、患者さんの生活とシームレスに統合できる安全で信頼性の高いワイヤレス持続グルコースモニタリング(CGM)装置に対する需要の高まりによって推進され、パッチタイプのインスリンポンプ技術の進歩を推進し、革命を起こしています。韓国に拠点を置く革新的な医療IoT企業であるCareMediは、接続された医療機器の環境が進化し始めているため、インスリンポンプ市場を改善する機会を見いだしました。
インスリン注入器の進化は 1970 年代後半に導入された最初のインスリンポンプと比べると大きく進化してきていますが、多くの従来のパッチ式インスリンポンプは、不正確なインスリン注入や煩雑でかさばる設計で、高いエネルギー消費、法外なコストなど、糖尿病患者が直面する深刻な問題に対処するには不十分であると言わざるを得ません。
CareMedi の CareLevo は、インスリンポンプ使用者のパラダイムを再定義すべく革新的なウェアラブル設計となっています。使いやすいスマートフォンアプリで制御する CareLevo は、CareMedi 独自の PEOP 電気浸透ポンプ技術を以て開発された、超小型、低電力、電気浸透圧ポンプを使用し、薬剤注入精度が ±5% 以内の 3mL 薬剤リザーバーを備えた世界初のパッチ型インスリンポンプです。電気浸透圧ポンプは、多孔性膜の両端に電圧を印加することによって駆動します。正確で精度の高いインスリン注入、より長い使用サイクル、経済効率の向上、使いやすさの向上を優先することで、この画期的な技術は糖尿病患者の生活の質を大幅に改善することができます。
課題
CareMedi は、CareMedi 独自のコア技術で開発された超小型、低電力、電気浸透圧ポンプを使用し、±5% 以内の薬剤注入精度で、3mL 薬剤リザーバーを備えたパッチタイプのインスリンポンプを顧客に提供したいと考えています。
ソリューション
CareMedi は、Silicon Labs のワイヤレス SoC とモジュール BG22 を統合サポートし、糖尿病患者の生活とシームレスに統合する、柔軟で信頼性の高いワイヤレス制御パッチタイプインスリンポンプを構築しました。BG22 は、多様な機能、インスリン流体の正確な制御、パッチ型インスリンポンプの電池寿命の向上を可能にします。
その結果
Silicon Labs は、設計に必要な材料を提供し、迅速な技術サポートを提供することで、市場投入までの時間を短縮し、CareMedi のお客様に最初のウェアラブル・インスリン・パッチポンプ CareLevo の開発をお手伝いしています。BG22 をデバイスに組み込むことで、エネルギー効率や快適性、手頃な価格といったことを犠牲にすることなく、インスリン注入に対して比類のない柔軟性と制御性をユーザーに提供します。このような利点は、新しいユーザーフレンドリーで信頼性の高い医療機器の開発をサポートし、糖尿病患者の生活をより快適にします。
コネクテッド・ヘルス IoT ソリューションにおける Silicon Labs の役割
CareMedi は最近、Silicon Labs の汎用 BG22 Bluetooth SoC を CareLevo デバイスに統合し、市場で最も軽くて薄い計量ポンプ・システムとして、ワイヤレス制御機能を搭載しました。BG22 は、CareLevo のバッテリー機能を 30% 向上させる上で重要な役割を果たしました。低電力技術により、この軽くて薄いウェアラブルポンプシステムは、3mA·h 以内の消費電力で 3mL(300 ユニット)の薬剤を送達することができます。
CareMedi のような接続された医療デバイス・プロバイダーの多くは、Silicon Labs の IoT ソリューションを利用して次世代の革新的な医療機器の先駆者となっています。これは、当社が市場で最も低消費電力の Bluetooth Low Energy (LE) SoC を提供し、接続された医療アプリケーション向けに 4 x 4 mm という最小フォームファクター設計を備えているためです。BG22 を統合する際、Silicon Labs は設計に必要な資料の提供を支援し、CareMedi に迅速な技術サポートを提供しました。
IoT のグローバルリーダーとして Silicon Labs は、高い最送信電力と優れた受信感度により、信頼性の高い接続性を確保し、再送回数を低減して高いデータレートを維持し、電力とチャネル容量を節約します。Silicon Labs は、世界中の医療技術をよりアクセスしやすくし、生活を改善するために努力する医療機器企業にとって、貴重なパートナーです。
CareMedi がワイヤレスインスリンポンプ装置の可能性を解き放つ
CareMedi の CareLevo は、CareMedi のコア技術に基づいた 3mL インスリン・パッチポンプを搭載し、スマホアプリによる
緻密で正確なインスリン注入を提供します。この革新的な電気浸透圧ポンプは、2mL 薬剤容量の従来のパッチポンプの 1.5 倍を超える薬剤容量を呈します。使用サイクルがより長くなったことで、デバイスの経済的効率が向上し、インスリンポンプ・ユーザにとってこのことは特に有益です。
さらに、CareLevo は薄い軽量デザインで、かさばって快適さに欠ける既存のパッチ型インスリンパッチとは異なり、わずか 11 ミリの厚さと 20 グラムの重量で日常生活に快適さをもたらします。CareLevo デバイスには、インスリンポンプユーザーが本製品を装着しながらレジャー、シャワー、アウトドアアクティビティ、水泳などを楽しむことができる防水設計もあります。この機能により、快適な日常活動をサポートしながら、腕や腹部に簡単に装着することができ、糖尿病患者の生活の質を大幅に改善することができます。
さらに、CareLevo アプリとウェブサイトを使えば、インスリンポンプのユーザーが血糖値を便利にコントロールできるようになります。このメリットはユーザーの利便性の域を超えます。医療従事者が血糖値の測定値や注入履歴に容易にアクセスし、患者のインスリン量を決定することができることから、より広い状況における継続的な血糖値モニタリングに対応します。
インテリジェント・インスリンポンプ・ソリューションの未来
Silicon Labs の BG22 は、インスリンポンプ・デバイスの革新を可能にし、不正確なインスリン注入、不愉快で実用的でない設計、低エネルギー効率、急激なコストなど、接続された医療業界における重要な課題に対処する上で重要な役割を果たしています。Silicon Labs は CareMedi のようなパートナーと緊密に連携することで、正確で精密なインスリン注入を提供する、ユーザーフレンドリーで信頼性の高い接続医療デバイスの開発をサポートしています。CareMedi の CareLevo インスリンパッチは現在開発中で、韓国では 2024 年後半から発売予定です。米国での FDA 承認は 2025 年に完了する予定で、欧州での CE 認証は 2026 年に予定されています。
Silicon Labs は、ユーザーフレンドリーでインテリジェントなインスリンポンプ・デバイス向けのソリューションを提供することで、糖尿病患者の生活の質の向上に貢献できることを誇りに思っています。医療 IoT の可能性の限界を押し広げることを楽しみにしています。