スマートロックはかなり長い間存在してきましたが、このセグメントのイノベーションの欠如は、信頼性、長い電池寿命、電池交換をするたびにツールや分解を必要としないクリーンな設計など、現代の消費者の希望やニーズ、要求に単純に追いついていないロックをもたらしました。従来のスマートロックには、今日のインテリアデザインのトレンドに浸透しているシンプルでモダンな美的感覚には合わない大きなキーパッドを使用する傾向があります。さらに重要なことは、これらのキーパッドは、特にレンタル施設やバケーション施設などの別荘で、侵入されやすい傾向があります。
数十年にわたる構造設計の伝統に根ざした DEN Smarthome は、最近発売された DEN SmartStrike℠ でスマートロックの環境を変える、非常にシンプルなソリューションを導入しました。これは、スマートコンポーネントをドアのハードウェアではなくドアフレームに統合した初めてのスマートロックです。このユニークなデザインは、滑らかで目立たない外観と静かな動作を保証し、長い電池寿命、幅広いデバイスの相互運用性、強化されたセキュリティ、インストーラとユーザーの両方にとって全体的な手間のかからない体験を保証します。このイノベーションの中核となるのが、最新かつ安全なスマートホームソリューションに不可欠な耐久性、相互運用性、信頼性の基準を提供するZ-Wave 長距離 (LR) です。
なぜ壊れていないものを直すのか。
それがあるべき姿を保つようにするため。
従来のスマートロックの基本はかなり長い間変わっていないため、消費者はそれをそのままの姿を受け入れるようになりました。このことに対する最大の不満は、電池寿命が短く、動作時の音が大きいことでした。スマートロックはアルカリ電池の持続時間に制限されており、平均して1年以内で電池切れとなることで知られています。これらのかさばるロックは、ドアから突き出ているだけでなく、定期的なメンテナンスも必要です。これは、大規模に行うとなれば困難な作業となります。大規模な集合住居ユニット(MDU)で何百、何千ものロックの電池を交換するために走り回っていると想像してみてください。
DEN Smarthome は、効率的で安全で、構造的に正しく、視覚的に目立たないスマートロックを作成することで、これらの問題に対処しようとしました。これは、特にセキュリティが現場にあるときの小さな作業ではないため、DEN SmartStrike を未来のシンプルで安全なロックにするための堅牢で確立された技術を探していました。
課題
従来のスマートロックは、電池寿命が短く、ワイヤレスの範囲が限られているため、かさばったり、大きな音がすることが多いため、個々の消費者にとっても、大規模な設置の場合でも、課題となっています。DEN Smarthome は、ドアの外観を損なうことなくスマートアクセス制御を提供することで、これらの課題を解決することを目指しました。
ソリューション
DEN SmartStrike™ は、住宅用アクセス制御のための革新的で安全、視覚的に目立たない個別のソリューションである DEN SmartStrike の Emrollite を開発しました。ドアのハードウェアではなくストライク・プレートに組み込まれた DEN SmartStrike は、Z-Wave 長距離(LR)技術と Silicon Labs Z-Wave 800の電源管理機能を搭載し、長い電池寿命、シームレスな相互運用性、強化されたセキュリティを提供します。これにより、住宅所有者と設置業者の両方にとって手間のかからない体験が保証されます。
その結果
DEN SmartStrike は、2 つのリチウム単3電池で最大 2 年間動作できる、スマートで堅牢、信頼性の高いスマートロック・ソリューションを提供します。その革新的なデザインと Z-Wave LR 統合により、発売後わずか数ヶ月で住宅所有者、建築家、建築家の間ですでに人気のある選択肢となっています。
DEN Smarthome が Z-Wave LR をPower SmartStrike に選ぶ
何十年にもわたるスマートロック・フィードバックがバックポケットに備わっている DEN Smarthome は、お客様が何を求めているのかを知り、Z-Wave LR と Silicon Labs Z-Wave 800 をバックボーンとして SmartStrike の製作を目指しました。
- 相互運用性:Z-Wave LRとZ-Wave800 が輝くのはアプリケーションです。オープンで相互運用可能なプロトコルにより、DEN SmartStrike は、単一の電話アプリでアクセスを一元化しながら、幅広いスマートホームデバイスやエコシステムとシームレスに統合できます。Silicon Labs の実績と Z-Wave 800 で利用可能な機能セットにより、選択プロセスが容易になりました。
- パワー管理Z-Wave 800 は、すべての伝送で無線出力を最適化し、動的な電力制御を活用することで、DEN SmartStrike はわずか2つのリチウムAA電池で最大 2 年間動作します。
- 信頼性と範囲:DEN SmartStrike は、わずか4つのシンプルな可動部を使用して精密に製造されており、比類のない物理的耐久性を備えています。また、Z-Wave のおかげで、住宅所有者は、距離に関係なくストライキを設置するための自由度が高くなり、従来の接続ソリューションでは不足しがちなスタンドアロンタイプのガレージ、プールハウス、ストレージルームなどの場所では不可欠です。
その結果、「設定するだけ」の、華麗でシンプルなスマートロックが誕生しました。
シンプルさがスマートドアストライクの鍵
DEN SmartStrike の革新的なデザインの美しさは、美学を超えたものです。また、実用的でもあります。DEN Smarthome は、わずか数分で正確で確実なフィットを実現する適切なツールがインストールキットに付属しています。これは、プロのインストーラーと DIY 愛好家の両方にとって簡単なプロセスとなります。
現在は、DEN SmartStrike では、従来のストライキプレートをデバイスに装着したものと交換する必要がありますが、これは非常に具体的な目的があります。ドアとロックの構造的完全性を改善し、強制侵入に対するセキュリティを強化することです。長いねじと改良された材料の使用も、ドアの改ざんに対する抵抗を強化します。
このシンプルさが、DEN SmartStrike を際立たせました。住宅所有者、建築家、ロックスミス、建築家は、そのシンプルさ、信頼性、革新的なデザイン、そして隠された設置アプローチを高く評価しています。
キーやデッドボルトの交換や電池の常時交換を必要としない、安全でスマートなロックソリューションを提供する能力は、特に Z-Wave のような堅牢な技術に支えられ大きなセールスポイントとなります。DEN SmartStrike が現代世界の要求を満たすことを嬉しく思います。