• RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

Kudelski IoT の GPS ロケーターが車両管理に革命を起こす

|

電信送金の破棄

Wi-Fi と Bluetooth の両方の機能を組み合わせた製品を見つけるには、特に長い電池寿命が必要な場合は、高価なタグが付いていることが多いです。Silicon Labs の RS9116 ワイヤレス・モジュールは、Wi-Fi やデュアルモード Bluetooth 5 など、総括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供する、シングルおよびデュアルバンドのモジュールです。この Wi-Fi モジュールは、消費電力が最適化された、高いスループットの拡張範囲を提供します。

Kudelskiが、自動車ディーラーに容易なロット管理と消費者に安全な盗難回復ソリューションを提供するワイヤレスソリューションの必要性を認識した時、このRS9116モジュールは最適な候補でした。モジュールは、低コスト、デュアル機能(Bluetooth と Wi-Fi の両方)、低消費電力を保証します。

Kudelski は、RS9116 Bluetooth 機能を使って RecovR を作り、Bluetooth ビーコンを使用して屋外だけでなく、ディーラーのショールームやガレージの屋内でも車両を追跡できるようにします。

課題

低コスト設計を維持しながら、Wi-Fi、Bluetooth、最高レベルのセキュリティを統合した低消費電力のワイヤレス車両ロケーターデバイスを構築します。

ソリューション

RS9116 接続性モジュールは、Kudelski のハイスループットと拡張範囲を提供し、その設計要件を満たすために電力最適化パフォーマンスを提供し、あらゆるステップで使いやすく、ディーラーに初期コストがかからないB2B2C製品を作りました。

その結果

RecovR は、何年もの電池寿命を持つ低消費電力の GPS ロケータで、独自の ツーインワンビジネスモデルにより自動車ディーラーで展開されています。これは、自動車ディーラーのロット管理を簡素化し、消費者に最も信頼性の高い盗難リカバリーソリューションを提供します。

RecovR:唯一無二のビジネスモデル

RecovRは、管理業務を合理化し、ディーラーに先行して無料で、ディーラーと消費者の両方に車両の安全性を提供します。配線不要のため、RecovRは数秒で車両に取り付けてペアリングできます。電池寿命は5年です。

新車がディーラーに到着したら、スタッフは、RevovRデバイスをスキャンしてVIN番号と関連付け、車内にランダムにそれを貼り付けて、窃盗犯が発見するのを防ぐだけです。また、ディーラーは、Kudelski の RecovR 管理ポータルを使用して、車両の在庫をリアルタイムで表示することもできます。

それ以降は、車両の位置をどこでも確認できるようになります。売り場にどれだけ早く到着したかを追跡したり、営業担当者が特定の車両をいち早く見つけられるようになります。

また、RecovRでは、ディーラーは営業時間外に車両がロットを退場した時も検知し、自動的に管理者に警告します。これにより、セキュリティが向上するだけでなく、保険コストも削減できます。

消費者が RecovR を搭載した車を購入すると、盗難にあったり、駐車場所を忘れてしまったり、10代の子供が門限に遅れた、などの場合でも、自分の車の位置を確認できるモバイルアプリにアクセスできます。また、車が許可なく移動した場合(盗難、牽引、借用など)、所有者は通知を受け取ることができます。

RecovRは先行投資なしで提供されており、ディーラーは、RecovRで車を販売した場合にのみKudelski IoTに支払いを行います。そのため、RecovRは、Kudelski、ディーラーとその顧客にとって有利な提案となります。

比類なき可視性

Silicon Labs の RS9116 マルチプロトコル(Wi-Fi および Bluetooth)モジュールは、ロット管理や盗難の復旧だけでなく、より多くのディーラーがそれぞれの拠点を超えて車両を展示し続ける中で、資産追跡の範囲を拡大するためにも特に重要です。巨大な芝生や屋内のショールームから、複数階にまたがる駐車場やガレージまで、さまざまな場所にあります。

RecovRは、屋外GPSベースの測位だけでなく、Bluetooth Low Energyに基づく屋内測位も有効にする必要があります。RecovRは、屋内、屋外、複数のロットにわたって機能し、ディーラー(そして最終的には消費者)に比類なき可視性と車両管理を提供します。

今すぐ資産追跡ソリューションに低消費電力マルチプロトコル接続の統合を始めましょう

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software