水は私たちの最も貴重な資源の 1 つで、住宅所有者は家庭の水の使用を管理する方法をより意識するようになっています。水漏れは、数週間から数ヶ月間検出されず、発見されるまで甚大な被害をもたらすこともあり、家を所有する上で最も大きな損害の1つとなります。この保全と漏出緩和の組み合わせは、スマートホーム・デバイスの採用の増加と相まって、Alarm.com の新しい Water Dragon™ のスマートリーク検出システムの推進力となりました。Alarm.com のお客様に家庭内の予期せぬ問題から身を守るための別のツールを提供するために開発された Water Dragon は、家庭をより安全、より快適、より効率的にする同社の広範なソリューションの一部です。
課題
既存のホームセキュリティ・システムと統合して、予期せぬアクティビティを監視し、保全を強化するための使用状況の洞察を提供することができる、使いやすい漏水検知ソリューションを開発する。
ソリューション
Silicon Labs の Z-Wave 700 SiP モジュールは、Alarm.com に完全統合型コントローラ、サブ GHz トランシーバ、Z-Wave 長距離 (LR) サポートを提供し、最大 1 マイルもの見通し線接続と長年の動作を実現します。
その結果
Alarm.com は、超音波技術と Z-Wave LR を使用して、水漏れや過剰な水消費量を検出して住宅所有者に警告する、単一のコンパクトなデバイスである Water Dragon を発表しました。
先を見越した家全体の漏出検知をより多くの人々に提供する
Alarm.com では、漏水検知システムの開発に向けて、非常に明確な目標を掲げていました。まず、そのソリューションは使いやすいものである必要があります。1,200 名以上の住宅所有者を対象とした企業調査では、スマートホームデバイスを採用する上で最も大きな障壁として挙げられたのは、デバイス設置が困難だということでした。また、デバイスは小さく、長寿命でなければなりませんでした。ユーザは、必要がないこと以外は考えることなく設置できる必要があります。つまり、小さい完全自己完結型のユニットで、狭いスペースにフィットし、小型フォームファクターながら長距離接続を提供するワイヤレス・コンポーネントであることを意味します。
SiP パッケージと Z-Wave LR サポートを備えた Z-Wave 700 シリーズモジュールが自然な選択でした。Alarm.comのシンプルさへのこだわりにより、ウォータードラゴンは配管工を必要とせず、数分で設置することが可能です。住宅やビジネスの水道のメインユニットに1台のユニットを取り付けるだけで、超音波センサー技術で家のどこにいても異常な水の動きを検出し、住宅所有者にリアルタイムで警告します。ユーザは、凍結時のパイプの温度を監視し、Alarm.com アプリから水の使用量の傾向にアクセスして、ユーティリティコストを削減する方法を特定したりもできます。
Z-Wave 長距離 がホーム・オートメーションでの可能性を広げる
Z-Wave LR は、Z-Wave よりも伝送範囲が大幅に増加し、住宅の境界を超えて接続性を拡張します。Z-Wave LR の最大出力電力は 30dBm で、距離範囲を強化できます。Water Dragon は、Z-Wave LR を利用した ッ最初のAlarm.com 製品の 1 つで、より長い距離を持ち、Z-Wave リピーターに依存しないため、住宅所有者にとって一層採用しやすくなっています。
Z-Wave LR は、より長距離であるというメリットだけでなく、単一ネットワークから 4,000 ノードへのスケーラビリティも向上し、ネットワークノードの可用性が20倍も向上します。大規模なネットワーク・サポートにより、1つのネットワークに数千台もの Z-Wave デバイスを追加でき、Z-Wave 技術のパワーによって実現の可能性をさらに広げます。
Z-Wave 700 と Z-Wave LR が Alarm.com の住宅所有者を保護する使命の拡大を支援
Alarm.comは、スマートなセキュリティとテクノロジーにおける一流の企業の1つです。プロアクティブなリーク検知を顧客にもたらすことは、住宅、企業、家族を完全に保護するためのインテリジェントに接続されたプラットフォームを提供するというミッションの自然な流れです。Silicon Labs は Alarm.com のソリューションに参加できることを光栄に思い、今後の活動を楽しみにしています。