Premiere IoT 開発者イベント、Works With Virtual に参加

Premiere IoT 開発者イベント、Works With Virtual に参加

2024 年 11 月 5 日 | John Dixon | この記事は 3 分で読めます

Silicon Labs が 5 年前に最初の Works With カンファレンスを始めた時、スマートホーム・デバイスの大きな市場の変化に対応していたため、大きな興奮の波に包まれました。この計画と実行は、すべての主要なスマートホーム・エコシステム企業に影響を与えました。Silicon Labs とエコシステム・パートナーは、アジェンダの計画、業界のリーダーによる啓蒙的な基調講演のキュレーション、業界を代表するイベントになると私たちがわかっていたものを、完全にバーチャルで実現する方法を模索しました。現在、Works With バーチャルイベントの開催まであと数週間となりました。私たちは、大きな技術的な変化を経験するさまざまな技術トラックを追加し、このイベントに多くの人が参加してくれることを非常に嬉しく思っています。イベントは、当社のセッション、ラウンドテーブル、ワークショップ、デモへの参加に興味のある何万人もの開発者にとって、見逃せないイベントとなっています。

 

IoT 開発:イノベーションと実装の融合

今年サンノゼ、ハイデラバード、上海で開催されたライブの対面イベントに参加された方がいらっしゃるかもしれません。これら対面式イベントは、世界中の顧客やパートナーとつながり、Works With の高度な技術的なコンテンツを世界中の視聴者に届ける機会となりました。しかし、11月20日と21日に開催される当社のバーチャルイベントは、トレーニング、実践的なワークショップ、専門家による指導に無料でアクセスできる唯一の場所です。この2日間のイベントは、開発を加速し、アイデアをできるだけ早く実現するための最新のツール、テクノロジー、トレンド、テクニックを探している IoT 開発者向けのものです。

 

IoT の関係者とつながり、お客様にとって重要なテクノロジーについて学ぶ

Works Withが飛躍的に成長した理由の1つは、業界で最も優秀で明るいアクセスを出席者に提供することです。Silicon Labs の社長兼 CEO である Matt Johnson は、自身の基調講演「将来をつなぐ(Connecting the Future):AI が IoT を加速させる方法」でこのイベントを始めました。ここでは、AI が IoT を前進させるあらゆる方法について詳しく説明します。Matt の講演に加わるのは、Silicon Labs の CTO である Daniel Cooley です。この新しい IoT パラダイムにおけるデータの役割を探求します。今年は、Arrow 社の Einfochips が Silicon Labs SiWx917 を使った Wi-Fi トラッキング・プラットフォームの構築に関するセッションも開催されており、嬉しく思います。

これまでと同様に、Works With のアジェンダをテクノロジー別のトラックにまとめ、参加者が時間を最大限に活用し、最も興味のあるセッションにサインアップできるようにしました。

これらのトラックには以下が含まれます。

Bluetooth
今年は Bluetooth にとって大きな年でした。Ambient IoT とエナジー・ハーベスティングの人気が高まり、Bluetooth チャネル・サウンディングが導入される中、Bluetooth LE は IoT の主力製品であり続けています。これらのセッションでは、エナジーハーベスティングから Silicon Labs の Bluetooth 開発者体験のスタートまで、さまざまなトピックを取り上げます。

計算
人工知能と機械学習(AI/ML)は、さまざまな業界のデバイスメーカーの可能性を変えています。Works With バーチャルセッションに登録して、ハードウェアアクセラレータを内蔵した当社の SoC と、開発者がエッジで機能豊富な低消費電力製品を実装する方法について学びましょう。

IoT のトレンド
現代の IoT 開発におけるセキュリティの重要性は明白ではありません。常に存在する脅威からデバイスを保護するには、システマティックでセキュアな設計アプローチが必要です。最も差し迫ったセキュリティの脅威、将来予想されること、準備のためにできることについて学びます。

LPWAN
私たちがどこにいても接続性を確保する必要があるため、ワイヤレス ネットワークの範囲を拡大することがますます重要になっています。当社の LPWAN セッションでは、利用可能なさまざまな長距離技術の紹介と Z-Wave Long Range のデモを行います。

Matter
Matter 1.3 のリリースに伴い、仕様は進化し続けています。長年憶測してきましたが、それはあなたのアプリケーションにとって正しい選択ですか?これらのセッションでは、Silicon Labs やその他の業界リーダーが、Matter が製品に適しているかどうかを判断する方法と、Matter プロジェクトを立ち上げて実行する方法について直接説明します。

Wi-Fi
Wi-Fi は最も普及しているワイヤレス技術の 1 つとなり、新しい反復ごとに IoT 開発に適した機能が増えています。これらのセッションでは、Wi-Fi 4 から Wi-Fi 6 および Wi-Fi 7 への進化、ならびに低消費電力 Wi-Fi アプリケーションの開発方法について説明します。参加者は、Silicon Labs SiWx917 SoC の実践的な説明も受けることができます。

 

業界のプレミア IoT 開発者イベント

Works With は 2020 年以来、参加率と範囲の両方で指数関数的に成長しました。新しい技術、エコシステム、ドメインが毎年追加されています。2021 年は、Amazon Sidewalk と Matter の導入を見ました。どちらもスマートホームデバイスの開発を統合することを目的としています。2022 年には、スマートグリッドとスマート照明アプリケーションを可能にするワイヤレスメッシュネットワークである Wi-SUN を特長とするスマートシティ・ドメインに拡張しました。今年は、コネクテッドヘルスを追加し、ウェアラブルデバイスが健康転帰を改善し、コストを削減する方法について紹介しています。

Works With Virtual に登録して、IoT と現実の可能性のギャップを埋めましょう。

John Dixon
John Dixon
南北米セールス&グローバルマーケティング担当副社長
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software