人々にMatterを届ける:Silicon Labs、Arduino、Moder が発表したMatter Developer Challenge に参加しましょう

2024 年 8 月 13 日 | Holley Wright | この記事は 2 分で読めます

現在、Arduino Nano Matterボードを使用した、 初のSilicon Labs Matter Challengeへの登録を受け付けています。Nanoファミリーの最新製品である Arduino Nano Matterは、組み込み型IoTデバイス開発専用に設計されており、世界で最も人気のあるスマートホーム接続規格向けの開発が可能です。

2022年10月の発売以来、Matterは、さまざまなデバイスメーカーの相互運用性と互換性の向上に使われ始めています。これにより消費者は、既存のホームエコシステムで動作していないこと心配することなく、新しいIoTデバイスを簡単に導入。その結果、断片化が減少し、セキュリティが向上し、不要になる古いデバイスの数が減ります。 

Mouser ElectronicsのサプライヤーマネジメントディレクターであるGehrig Castles氏は、次のように語っています。「Arduino Nano Matterボードを使ったたMatter Challengeは、エンジニアたちに無限の可能性をもたらします。Matter標準とのシームレスな統合は、ネットワークの複雑さが簡素化され、製品化までの時間が大幅に短縮されるIoT接続の新時代の到来を告げるものです。」このボードは単なるコンポーネントではなくイノベーションの触媒であり、エンジニアが未来のスマートデバイスを開発し、接続し、操作する力を与えるものだと信じています。」

オープンソースの接続標準として、Matterの有効性は、その採用レベルに直接関係しています。これは、デバイスメーカーがプロトコルを超え、消費者に提供できる機能に焦点を当てるという意味で、業界のパラダイムシフト示すものです。相互運用性は、Matterがコンセプトとして導入されたときの大きな約束であり、仕様が十分に進展した今、統一が現実のものになりつつあります。しかし、Matterが人気のあるスマートホーム標準として登場したにもかかわらず、これは、扱いが難しい手ごわい技術ともなりかねません。相互運用性は複雑ですが、Arduino Nano Matterボードは、Matterネットワークのセットアップとシミュレーションのプロセスを簡素化します。

Silicon Labsのマスマーケットセールス&アプリケーション担当Vice PresidentのRob Shane 氏は「Arduinoには、すべての活動で『さあ、作ろうじゃないか』という精神がみなぎっています。彼らのDNAは非常に開発者中心であり、ArduinoとMouserと協力してこのチャレンジに取り組むことは、そのアプローチをMatterとSilicon Labsのプロジェクトに導入する機会になります」と述べています。

人気のスマートホームエコシステムとしての地位を得たにもかかわらず、Matterの開発は困難です。私たちは、テクノロジーをよりアクセスしやすくし、あらゆるスキルレベルのユーザーが互いに協力しながら実践的な経験を積めるようにすることで、脅威となる要因を減らしたいと考えています。

ArduinoのSenior Vice PresidentであるGuneet Bedi氏は、「Silicon Labsと連携する際に私たちが本当に気に入っていることの 1 つは、特定のアプローチに縛られず、複数のアプローチによるオープン・エコシステムを受け容れることです。そして、概念実証から本格的な展開までの過程で堅牢な技術を持つことが、このパートナーシップを素晴らしいものにしています」と述べています。

最終製品で実現可能なビジョンと、Silicon Labsが開発者の手に適切なデバイスを提供することに焦点を合わせていることとが相まって、完璧なマッチが実現されます。このコラボレーションは、Arduinoの人気のNanoプラットフォームの使いやすさと人気の統合開発環境を、Silicon LabsのMGM240Sマルチプロトコル・モジュールと組み合わせることで、利用可能な最小の開発ボードの1 つを提供できるようになります。さらにMatter Challengeの参加者は、500ドルのMouserのe ギフトカードを含む賞品を競い合い、受賞の様子はWorks Withで紹介されます

詳細情報と登録の詳細については、Silicon Labs Communityでの発表をご覧ください。

MouserはMatter Challengeの推奨e-tailerであり、その幅広い開発者のオーディエンスは理想的な配信パートナーとなります。Matterプロジェクトを検討しているなら、これは能力開発の歩みを始めるチャンスです。Silicon LabsはArduinoとMouserと共に、IoT 開発をより簡単で、よりアクセスしやすく、使いやすいものにするための基準を設定しています。

カテゴリー: Matter
Holley Wright
Holley Wright
IoT コミュニティ担当Senior Manager
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software