Silicon Labs は Bluetooth コア仕様バージョン6.0認証を取得済み
Bluetooth コア仕様バージョン6が9月に発表されたとき、エキサイティングな機能強化の1つに、距離測定の精度向上、Bluetooth チャンネルサウンディングが含まれていました。この仕様の改善は、ローカリゼーションと近接認識をより有効に活用する機会をもたらすため、ワイヤレス IoT デバイスのメーカーにとって特に魅力的なものとなっています。
Silicon Labs は Bluetooth チャネルサウンディングの開発を注目してきました。そしてこのたび、当社の xG24 SoC および xGM240 モジュールが Bluetooth 6.0認証を取得したことをお知らせでき、大変嬉しく思います。当社のお客様は、認定プロセスを効率化するための開発ニーズに応える、さまざまなソリューションを利用できるようになりました。
高精度位置情報サービス用 Bluetooth
Bluetooth チャネルサウンディングは、距離推定の精度とセキュリティの両方において、現在利用可能な RSSI ベースの Bluetooth LE 距離測定手法を大幅に向上させます。
最新バージョンの Bluetooth 仕様で定義されているように、チャネルサウンディングでは、接続された2台の Bluetooth Low Energy (LE) デバイスの間で、互いの相対距離を測定できるようになります。チャネルサウンディングの双方向の接続指向の測距機能は、往復時間、位相ベースの測距、またはその両方を使用して正確な距離測定を提供します。高度な距離推定アルゴリズムを実行しているシステムで使用する場合、チャネルサウンディングは、一般的な干渉源があるノイズの多い環境にも耐性があります。さらに、この機能が標準化されたため、チャネルサウンディングは近い将来、さまざまなデバイスや電話間での相互運用性が実現することが期待されています。パッシブエントリーやパッシブスタートの自動車設計からスマートロック、屋内ナビゲーション、ジオフェンシング、資産追跡まで、あらゆるアプリケーションがこの新機能の恩恵を受けることになります。
Silicon Labs および Bluetooth 6: 開発者の世界に距離測距をもたらす
xG24 SoC と xGM240 モジュールにより、Silicon Labs は Bluetooth SIG によって認定され、リストに掲載されたソリューションを提供する最初のシリコンプロバイダーの1つとなります。EFR32MG24のスモール・フォーム・ファクタにより、Bluetooth チャネルサウンディングをキーフォブのような小さなデバイスに展開することが可能になります。
例えば、キーレスエントリーでは、Bluetooth チャネルサウンディングは、車両またはスマートロックに近づく人をセキュアに認証するためのゾーン検出に使用されます。アセット管理では、Bluetooth チャネルサウンディングを使用して、静的に配置されたロケーターデバイスの配置によって維持されるゾーンや境界を介してモバイルアセットの位置を追跡できます。
詳細については、Bluetooth ポートフォリオをご覧ください。また、Bluetooth チャネルサウンディングソリューションをチェックして、この開発を推進するテクノロジーの詳細をご覧ください。