新しい Bluetooth® 5.4 の準備はできていますか?– まず知っておくべきこと
Bluetooth® 5.4 のリリースは、大きな盛り上がりを見せています。IoT デバイスメーカーやアプリケーション開発者は、いつこれを使っていつから開発を始めればいいのか、悩む人が増えています。なぜエキサイティングなのか?今回のイテレーションでは、どのような点が新しくなり、どのような特徴があるのでしょうか。
Bluetooth® テクノロジー – 絶え間なく進化し、常に向上している
Bluetooth Special Interest Group (SIG) は、Bluetooth 技術の最新バージョンである Bluetooth 5.4をリリースしました。「開発中のBluetooth仕様」のサイトによると、Bluetooth SIGは通常、任意の期間に少なくとも50のアクティブな仕様開発プロジェクトに取り組んでおり、これには、既存の Bluetooth 技術の重要な機能を追加するためのマイナーな機能の追加が含まれます。したがって、IoT スペース内のさまざまな業界にメリットをもたらす機能を含む主要な仕様プロジェクトを見るのは驚くことではありません。
以下は、当社のポートフォリオが新しい Bluetooth 5.4 機能を最大限に活用できる主な方法です。
Bluetooth® 5.4 にはどのような改善と新機能が期待できますか?
Bluetooth 5.4 の主な改善点の 1 つは、1 つのアクセス・ポイントから何千ものエンド・ノードとの双方向通信です。急速に成長する電子棚ラベル(ESL)市場は、現在の標準ベースの Bluetooth ワイヤレス通信の使用を可能にすることで、この機能から大きな利益を得るでしょう。
それでは、Bluetooth 5.4 の 2 つの新機能について詳しく見ていきましょう。
回答付の定期広告(PAwR)
PAwR は、レスポンス機能付きの拡張された周期的広告を使用して、双方向通信による時間同期スターネットワークを実装できるようにします。この機能は、定期広告主からデータを受信するデバイスが定期広告主のトランスミッタに応答する機能を追加します。さらに、デバイスをグループに割り当てることで、グループの送信のみを聞くことができます。この機能の主な利点は、大規模スター・ネットワークの実装を強力かつ効率的にサポートできることです。
暗号化広告データ(EAD)
EAD は、広告データを暗号化する機能を追加します。暗号化された広告データはどのデバイスでも受信できますが、復号化および認証できるのは、セッションキーを以前に共有したデバイスのみです。この機能の大きな利点は、定期的な広告と応答で共有されるデータの暗号化を可能にすることです。
Bluetooth SIG はまた、Bluetooth 5.4 の新機能を利用して電子棚ラベル(ESL)デバイスとの通信を調整する標準化されたプロファイルとサービスを開発しています。開発中のこれらの仕様の詳細については、ESL/PAwR で公開されている Bluetooth SIG をご覧ください。
Bluetooth® 5.4 のメリット
Bluetooth 5.4 の PAwR 機能は、非常に強力で効率的な方法で巨大なスター・ネットワーク実装をサポートできます。このため、小売産業は、電子棚ラベルおよび棚センサーデバイス市場とともに、この機能の恩恵を大いに受けています。この機能は、この市場セグメントの成長をサポートし、促進する世界標準となっています。
さらに、Bluetooth により、超低消費電力の無線トラフィックを効率的に利用しながら、数千ものノードスターネットワークを実装できるようになりました。今後の Bluetooth ESL プロファイルおよびサービス仕様では、これらの新しい Bluetooth 機能を利用して、ESL デバイスを実装するための標準化された方法を提供します。
Bluetooth ESL Betaパッケージへのアクセスは、Salesforceチケットを発行して、以下を使用してリクエストできます。
- OPN 用に次を選択します:EFR32BG22C224F512GM32 または EFR32BG22C224F512GM40
- チケットの本文には、次の点を記載してください。
- Bluetooth ESL 早期アクセスのリクエスト
- Bluetooth SIG ディレクトリに記載されている会社名を指定します。
Bluetooth Low Energy SDK、Bluetooth チップ(SoC およびモジュール・ハードウェア)、セキュリティ、世界初の PSA レベル・3セキュリティ認証ハードウェアを含む、Silicon Labs の IoT 向け幅広い Bluetooth 製品の詳細をご覧ください。