Silicon Labs と Amazon Sidewalk で、自宅を玄関の外でも接続する
Amazon Sidewalk と Silicon Labs のコラボレーション
Amazon Sidewalk は、特定のブロードバンド接続とは無関係に、IoT デバイスがどこにいても一緒に動作できるようにするワイヤレス区域ネットワークを作成するためのエキサイティングなエコシステムです。大盛況の Works With Virtual Smart Home Developer Conference での成功の場で、Amazon とのコラボレーションを発表できることを嬉しく思います。この有望な新しい方法で、お客様は施設内のどこにいてもスマート・デバイスを安全に接続できます。
Amazon Sidewalk とは?
Amazon Sidewalk は、ブロードバンド接続の一部を共有する近隣住民が作成した安全な共有ネットワークで、自宅や玄関の外でもデバイスをより良く機能させることができます。これは、Sub-GHz FSK、Bluetooth LE、Wi-Fi などのワイヤレス・ソリューション上で動作する無料のソフトウェア・アプリケーション・レイヤーで、IoT デバイスが相互に、またクラウド・ネットワークを通じて安全に接続できるようにします。
Amazon Sidewalk は、コネクテッドホームを持つ人々に最高の体験を提供するように設計されており、複雑なセットアップやメンテナンスを必要とせずに、低帯域幅、低コストのデバイスに最適な幅広いカバレッジネットワークを構築します。Amazon Sidewalk で最もエキサイティングなことの 1 つは、ネットワークが個々の特性を超えてセルラーネットワークに類似した範囲を持つグローバル Sidewalk ネットワークに拡張できることです。
Amazon Sidewalk の詳細を理解するには?
Ring の創設者兼チーフ発明家である Jamie Siminoff は、Works With 2020 バーチャル・スマートホーム開発者会議で、自身の基調講演で Sidewalk について議論しました。Siminoff の基調講演は、こちらから再生版をご覧いただけます。閲覧するには、こちらの Works With 会議ウェブサイトから無料でご登録ください。Amazonの従業員は、最近自宅の周辺に 700 Ring照明製品を設置することで、Sidewalk の機能を実証ししました。わずか数日で、個々のネットワーク・ポイントが組み合わされ、ロサンゼルス地域の大部分をカバーする安全な低帯域幅 900 MHz ネットワークがサポートされるようになりました。
Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs ソリューション
Silicon Labs の EFR32 Wireless Gecko シリーズ2製品ファミリは、今年後半に Sidewalk SDK が発売される際に Amazon Sidewalk とシームレスに動作するようになります。今回の発売により、開発者は、どのワイヤレス・プロトコルを使用しても、クラウドとセキュアに通信できる IoT 製品を作成できるようになります。私たちは、Amazon Sidewalkが提供するあらゆる可能性を楽しみにしており、このエキサイティングな新しい技術でお客様が開発するものを待ちきれません。Sidewalk の使用開始方法の詳細については、お近くの Silicon Labs 販売代理店にお問い合わせください。