Silicon Labs の新しいコネクティビティラボがエコシステムと開発者を統合する
Silicon Labs は、デバイス開発の全過程を通じて開発者をサポートするため、ボストンオフィスに新しいコネクティビティ・ラボを開設しました。先週グランドオープニングのイベントを開催し、実世界のスマートホームシナリオで IoT デバイスをテストするために設計された、この新しい最先端のラボをデモンストレーションする機会がありました。

コネクティビティ・ラボでは、開発者はキッチンやリビングルーム全体で、照明、ロック、サーモスタット、エンターテイメントシステムなど、さまざまなスマートホームデバイスを備えた家庭のような環境にアクセスできます。
コネクティビティ・ラボは、開発者が Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home、Samsung SmartThings など、最も一般的な Matter エコシステム内の Matter デバイスの接続性と相互運用性をテストできるように設計されています。これらは消費者がスマートホームデバイスとやり取りする基本的な方法であるため、このラボでは開発者やデザイナーが製品に関する知識を得て、製品の実際のパフォーマンスに自信を持つことができます。
コネクティビティ・ラボは、単回使用環境で Matter デバイスをテストするだけでなく、接続スタックで Matter アプリケーション層がどのように機能するかのみに焦点を当てます。これらのシナリオは、動作環境を表すものではありません。Matter は、主要な IoT エコシステム間の統合を推進することで、消費者、小売業者、開発者の生活を容易にするように設計されています。技術的な側面では、雑草だらけのところでは簡単に道に迷い、そこからズームアウトすることを忘れがちです。「ラボ内の家(home within a lab)」設定を使用すると、開発者は消費者が自宅に持っている可能性のあるさまざまな変数や構成を探索できます。ラボでのトラブルシューティングを通じて得られた洞察は、開発者がより良い製品と技術を提供するのに役立ちます。
「私は、Silicon Labs のオープン・ハウスで新しいコネクティビティ・ラボを体験しました。素晴らしいイベントでした。」と Yale & August Smart Residential Group のテクノロジー・アライアンス担当 VP、Kevin Kraus 氏は述べました。「それはホーム環境をうまく再現しており、Silicon Labsのチームは効果的な相互運用性ラボを作り出すために本当によく熟考したと思います。」
消費者により良いアウトオブボックス体験を提供する方法を理解するためには、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home、Samsung SmartThings のような一般的なエコシステムを持つ Matter デバイスの接続性と相互運用性をテストすることから始めます。消費者は主にこのようなエコシステムを通じてスマートホームデバイスと対話し、ラボでは開発者がユーザーを中心に考え、さまざまな条件下で製品のパフォーマンスに自信を持たせることができます。

写真:Tuya の Mona Xiong、Connectivity Standards Alliance の Chris LePre、Keurig Dr Pepper の Nathan Matney。

写真:IKEA の Christian Karlsson、Silicon Labs の Ezra Hale、Silicon Labs の Sara Scannell、IKEA の Damir Smrkovic、Silicon Labs の Paul Benford
Silicon Labs では、開発者の努力を支援することに大きな責任を感じています。ナレッジベースの記事、コードスニペット、リファレンスデザイン、活気に満ちたオンラインコミュニティに加えて、コネクティビティ・ラボは開発者が業界を前進させるのに役立つもう 1 つのリソースです。
Matter の詳細については、Silicon Labs の Matter テクニカル・トレーニング・シリーズを無料でオンデマンドでご覧ください。