Silicon Labs の新しい Matter 開発プラットフォームが IoT エコシステムを簡素化
2025 年までに、世界中で約 270 億台の IoT デバイスが接続されると予想されています。これらの製品の多くはスマートホーム製品になりますが、現在、これらの製品はさまざまなエコシステムにあり、他とは通信できない可能性があります。このことは、既存のスマートホーム構成で動作する製品を探している消費者にとっては課題となり、製品の市場投入に取り組む開発者にとっては大きな障害となります。
Matter 規格はその課題に対する答えであり、IoT 接続の新時代を先導する成長の大きな原動力となります。2022 年秋に リリースされたMatter は、スマートホーム・エコシステムの境界を取り払い、スマートホーム接続をシームレスに、消費者にこれまで以上に多くの製品オプションを提供します。
Silicon Labs では、Matter の成功とゼロからの創造に大きく投資してきました。Connectivity Standards Alliance(CSA)の積極的なメンバーとして、当社はこのプラットフォームの最大のコード・コントリビューターの 1 社であり、半導体ベンダーの最大のコード・コントリビューターです。この採用を加速するため、当社は、すべてのエコシステムとワイヤレスプロトコルに完全なエンドツーエンドの Matter 開発プラットフォームを提供する、Matter 向けのハードウェアとソフトウェアソリューションのポートフォリオがあります。
当社の Matter 開発プラットフォームは、Wi-Fi、Bluetooth Low-Energy (BLE)、Thread を横断するスマートホーム技術機能の進歩をサポートします。Silicon Labs の Matter プラットフォーム上に構築された製品は、優れたワイヤレス性能と電池寿命を延ばすワイヤレス・ハードウェアを備えており、スマートで効率的、スマートホームへのシームレスな統合にも対応しているため、消費者のコストとフラストレーションを低減します。
Matter プラットフォームの中心的なコンポーネントとなるのは、Bluetooth とマルチプロトコル・オペレーションを備えた 2.4 GHz ワイヤレス MG24 SoC です。MG24 は、シングルチップソリューションとして Matter over Thread をサポートし、屋内で最大 200メートルの長距離を提供し、新しいデバイスの Bluetooth Low Energy コミッショニングを同じチップを使って可能にします。RS9116 と一緒に MG24 をホストとして使用すると、RS9116W は、業界最小レベルの Wi-Fi 消費電力で Matter over Wi-Fi が可能になります。MG24 は、Matter 対応製品の設計を始めようとしている開発者に最適です。
当社のMatter 向け Unify SDK ソフトウェア開発プラットフォームは、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave などのその他の IoT プラットフォームに、Matter をブリッジするために必要な環境とツールを提供します。Simplicity Studio と Gecko SDK は、ワイヤレス・デバイスで Matter を有効にし、消費者が選択したエコシステムに接続するための単一の開発環境を提供します。
Silicon Labs が提供するすべての Matter ソリューションは、Silicon Labs Secure Vault™を特徴としており、デバイスに業界最高レベルの IoT セキュリティと信頼性をもたらします。当社プラットフォーム内で有効化された IoT セキュリティは、デバイスとそのユーザーをサイバー攻撃やその他の潜在的なプライバシーの脅威から保護します。
スマートホーム・テクノロジーに対するこの革新的なアプローチは、消費者が以前直面する統合の課題を緩和し、エコシステム全体で機能する製品を作成するためのツールを開発者に提供します。当社のシステムに関する深い専門知識は、高品質の Matter デバイスの開発を加速し、スマートホーム体験に革命をもたらします。
Matter の詳細については、Matter ページをご覧ください。
また、無料登録で、Works With の次のような重要な Matter セッションに参加することもできます。