IoT 向け Amazon Sidewalk デバイスの開発
ますますコネクテッドが進む世界では、IoT は私たちの日常生活に不可欠な部分となっています。スマートホーム・デバイスからウェアラブル・ガジェットに至るまで、IoT デバイスは私たちをより生産的かつ健康にし、新たなレベルの利便性をもたらします。しかし、堅牢で信頼性の高い接続は必要不可欠です。Amazon Sidewalk は、自宅の枠を超えて IoT デバイスのリーチを拡張するために設計された共有型のワイヤレスネットワークです。これにより、IoT 接続に革命を起こすだけでなく、近隣地域間のギャップを埋めることができます。
Amazon Sidewalk とは?
Amazon Sidewalk は、私たちの世界をよりスマートに、より安全に、より相互接続するという考えのもと、既存の Amazon Echo と Ring デバイスをブリッジとして活用し、近隣全体のネットワークを構築する新たなコンセプトとして登場しました。これは、デバイスの範囲を広げることで IoT 接続に革命を起こすだけでなく、家庭と近隣のギャップを埋めることになります。
その仕組みは以下のとおりです。
- 共有ネットワーク: Amazon Sidewalk では、互換性のあるデバイスが共有型ネットワークを介して相互に通信できます。このネットワークは、個々の家庭に留まらず、より広いエリアにわたってデバイスを接続します。
- 低帯域幅、長距離接続: Amazon Sidewalk は、低帯域幅でも信頼性の高い接続を提供します。屋外照明、モーションセンサー、位置情報トラッカーなどのデバイスに最適です。
- 通信プロトコル: Amazon Sidewalk は複数の通信プロトコルを使用します。
- Bluetooth Low Energy (LE): 家庭内での近距離通信向けです。
- CSSおよびFSK無線プロトコル: これらは 900 MHz 周波数で動作し、より長距離の通信を可能にします。
Amazon Sidewalk のアーキテクチャ
Amazon Sidewalk のアーキテクチャは 3 つのレイヤーで構成されています。
- 無線レイヤー
- Amazon Sidewalk デバイスは、Bluetooth LE、CSS、または FSK を使用して通信します。
- アプリケーション層は、Bluetooth LE デバイス用の Bluetooth LE スタックの上部に位置しています。
- FSK と CSS の場合、追加のネットワーク層があります。
- ネットワークレイヤー
- デバイス間のデータのルーティングと転送を処理します。
- Amazon Sidewalk ネットワーク全体でシームレスな通信を確保します。
- アプリケーションレイヤ
- デバイス固有のアプリケーションおよびサービスを管理する。
- Amazon Sidewalk のすべてのデバイスは、Amazon Sidewalk の AWS loT Core を使用してクラウドに接続する必要があります。
Silicon Labs: Amazon Sidewalk デバイスを有効にする
IoT ソリューションの大手プロバイダーである Silicon Labs は、Amazon Sidewalk デバイス向けの包括的な開発エコシステムを提供しています。
- Amazon Sidewalk SDK: 当社の認定 SDK は、Amazon Sidewalk デバイスの開発を簡素化し、コストを削減、製品化までの時間を短縮します。
- ワイヤレス・ハードウェア: Silicon Labs は、SG28デュアルバンド SoC、SG23SoC、BG21/BG24Bluetooth LE モジュールなど、さまざまなハードウェア・オプションを提供しています。
- セキュリティ: IoT ではセキュリティが最重要であり、Silicon Labs は Amazon Sidewalk デバイスの堅牢なセキュリティ機能を確保します。
- 開発キットおよびツール: 開発者は、コンセプトから製品発売まで、統合されたツールとサービスにアクセスできます。
Amazonとのコラボレーション
Silicon Labs は Amazon と緊密に連携し、長期的な成功を推進しています。
- ハードウェアロードマップ: 継続的なイノベーションにより、Amazonの進化するエコシステムとの互換性が確保されます。
- ソフトウェアのアップデート: 定期的な更新により、デバイスのパフォーマンスとセキュリティが向上します。
Amazon Sidewalk デバイスの開発時に適切なハードウェアを選択する
Silicon Labs の Amazon Sidewalk ハードウェア・セレクター・ガイドは、開発者が Sidewalk 対応デバイスに最適なモジュールまたは SoC および関連する開発ハードウェアを選択できるように作成されました。