販売中: Amazon Sidewalk 開発用 Silicon Labs の Pro Kit

2023 年 3 月 28 日 | Silicon Labs | この記事は 3 分で読めます

Silicon Labs は本日、Amazon Sidewalk デバイスの開発プロセスを簡素化し、コストを削減し、収益化までの時間を短縮するために開発された Amazon Sidewalk 用 Pro Kit の発売を発表しました。

Amazon Sidewalk は、Bluetooth Low Energy (LE) と 900MHz ネットワークを使用して、自宅や玄関先、近隣全体、さらには都市でも IoT デバイスを接続する共有ワイヤレスネットワークを作成する、安全で低帯域幅の長距離ワイヤレスネットワークです。Amazon Sidewalk は、接続性を拡張するだけでなく、IoT アプリケーションでも利用でき、エンドユーザーに利便性を提供すると同時に、デバイスメーカーに新たな可能性をもたらします。Silicon Labs の Amazon Sidewalk用 Pro Kit は、メーカーがより多くのリソースをイノベーションに集中させてテストや統合に重点を置くことを可能にし、Amazon Sidewalk デバイスの開発を加速することを実現します。

Amazon Sidewalk 開発のためのワンストップリソース

Amazon Sidewalk デバイス開発のための Amazon Sidewalk の認定ハードウェアパートナーの 1 つであるPro Kit は、大容量でスケーラブルな IoT アプリケーション開発に必要なすべてのツールを提供します。また、Amazon Sidewalk 向けの Bluetooth、そしてサブ GHz ワイヤレスプロトコル上のワイヤレス IoT ベースのデバイスの開発をサポートするように設計されています。Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする、完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線基板が含まれています。また、ディスクリート設計をご希望のお客様のために、BG24無線基板とFSK/CSSアダプタ基板も含まれています。Pro Kit の メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。

この新しい Pro Kit は、Amazon Sidewalk ファームウェアで事前にプログラムされた完全型ソリューションを提供し、アプリをダウンロードしたり手動でプロビジョニングしたりすることなく、接続後には数分で瞬時に AWS に安全に接続できるため、すぐに最高の体験が得られるように最適化されています。

Amazon Sidewalk は、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの Amazon Sidewalk Bridge を使用して、ユーティリティ・メーター、アプライアンス、消費者向けデバイスなどのユースケースを含む幅広い IoT デバイスにクラウド接続を提供します。より多くの Amazon Sidewalk Bridge があるエリアでは、ネットワークの有効性を高めることができます。インフラストラクチャが拡張されると、Bridges は分散ネットワークを形成し、デバイスが 1つの特定の Bridge に制限されるのではなく、範囲内の任意の Bridge にデータを接続および送信できるようにします。Amazon Sidewalk Bridges は、互換性のあるデバイスからメッセージをピックアップし、AWS クラウドを介して複数の暗号化層でユーザーにルーティングします。

Silicon Labs で Amazon Sidewalk 開発の旅を始めましょう

Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 向けの最も完全型なワンストップ・ショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイスメーカーに提供します。Amazon Sidewalk SDK、ハードウェア、開発キットを使用すれば、当社のエコシステムの専門家が、コンセプトから実行まで、開発の道のりをお手伝いします。

Amazon Sidewalk 開発プロセスをできるだけ合理化するには、適切な SoC の選択から、エンドデバイスのプロトタイピング、開発、展開に至るまで、プロセス全体を通じてユーザーをガイドする詳細な手順を追ったプロセスを参照してください。

Simplicity Studio で Amazon Sidewalk デバイスのセットアップと設定時間を短縮する

利用できる開発環境は不足していませんが、Simplicity Studio は、IDE(デフォルト・オプション)および Silicon Labs サンプル・アプリ・リポジトリとの緊密な統合を提供することで、多くの人を凌駕しています。サードパーティのツールを使用すると、開発環境を手動で設定する必要があります。Simplicity Studio は、IAR および Keil のプロジェクト生成、ならびに Visual Studio IDE のサポートもサポートしています。

Pro Kit に接続すると、Simplicity Studio は、購入したエコシステム・ボードを自動的に認識し、適用されないサンプルアプリを除外します。Simplicity Studio は、プライベート GitHub リポジトリに直接リンクします。実際、Pro Kit を開梱してから、プロジェクトでコードを作成、実行するまでに、1 分もかかりません。

Silicon Labs は、新しい Cosmos USA が Amazon Sidewalk 用の住宅用ガス検出システムを開発するのを支援

1934 年に設立されたNew Cosmos Electric Co., Ltd.は、危険なガス漏れからユーザーを保護するセンサー技術のパイオニアです。Silicon Labs は DeNova Detect 807NAS 天然ガス警報器に関して同社と協力しています。Amazon Sidewalk では、新しい警報器により、信頼性が高く長距離、低帯域幅のカバレッジ、電池寿命の延長を実現し、消費者が接続を維持し、安全を維持できるようにします。IoT 設計サービス会社である New Cosmos と Oxit とのコラボレーションの詳細については、当社のケーススタディをご覧ください。

Amazon Sidewalk 用 Pro キットの詳細について、開発への道のりを始めることに関してご覧ください。

Silicon Labs
Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software