天然ガスは比較的安全であると考えられていますが、インフラの老朽化や古い基準により、人々や住宅地が危険にさらされています。全米防火協会(NFPA)の 2018 年の報告によると、毎年推定で 4,200 件の住宅火災は天然ガスの点火から発生しており、平均 40 名の死亡者を出しています。
60年以上前に設立されたNew Cosmos Electric Co., Ltd. は、爆発のリスクを軽減するために住宅用ガス警報器を発売した最初の会社でした。今日、 7000万台以上のアラームが販売されており、最先端のセンシング技術と長期にわたる信頼性を特徴とするバッテリー駆動のワイヤレス天然ガス警報器である、この革新的な DeNova Detect 天然ガスアラームにより、最高の安全基準を維持するという彼らの使命を継続しています。
課題
独自のセンシング技術と Amazon Sidewalk を組み合わせて、次世代のスマートホーム安全技術を生み出します。
ソリューション
Silicon Labs の Bluetooth BG24 SoC および Oxit の開発者と協力し、New Cosmos は、AC 電源なしで最大 7 年間もの間ガス漏れを検知できる、安全性が最適化された低消費電力ソリューションを設計しました。
その結果
信頼性の高いバッテリー駆動の DeNova Detect ワイヤレス天然ガス警報器は、最先端のセンシング技術で設計されています。
Amazon Sidewalk デバイス開発のための業界最高の設計パートナー
安全への強いコミットメントを持つNew Cosmos USAは、開発エコシステムのために、常に業界最高のパートナーに投資しています。LPWAN 技術の専門知識を持つ IoT エンジニア設計パートナーとして、Oxit は重要な研究開発協力者です。また、OxitとSilicon Labsは、10年近いプロジェクト作業の中で、アプリケーションに特化した深い知識と揺るぎない技術サポートに基づく強力なパートナーシップを確立しました。
Amazon Sidewalk ソフトが発売されたとき、Silicon Labs は初期のデバイスのパイロットを検討しているお客様向けのアルファ設計インテグレーターとして Oxit をサポートしました。自社の顧客の中で、どのような企業が統合に適しているかを考えたとき、革新的で信頼性の高い設計によって社会的な信頼を築くための投資実績が長いNew Cosmos USAが有力な候補として浮上しました。
Silicon Labs のワイヤレス・ツールと機能は、天然ガス警報器の設計に最適
Cosmos の新しい DeNova Detect 設計は、天然ガス微小電気機械システム(MEMS)センサーを活用しており、壁コンセントからの AC 電源なしで何年も独立して動作することができます。この独自技術により、お客様が期待するNew Cosmosの感度や信頼性を維持し、より小型でシンプルな構成で低消費電力化を実現しています。
開発に際しては、Oxit ではDeNova Detectが低消費電力、広範囲、鉄壁のセキュリティを実現するよう、ゼロから設計されたことを確認しました。特に消費電力は重要で、家庭の安全性を高める重要な機能であるセンサーは、電池寿命が長いことが信頼につながります。
マルチレイヤー暗号化などの他の重要なセキュリティ機能は、Amazon Sidewalk でサポートされていますが、Oxit と New Cosmos はそこにとどまりませんでした。リモート・マッチング検知器内のドーター・ボード用に Silicon Labs の Bluetooth BG24 SoC を選択することで、チームは低消費電力とセキュリティの両立を実現しました。この選択は、一部Bluetooth Low Energy(BLE)とSilicon Labs の開発ツールを活用するためでもあります。
New Cosmos USA の次なる展開は?
天然ガス業界において世界で大きな存在感を示し、すでに 7000万台の警報器を販売し、60 年にわたる研究開発を経て、New Cosmos は業界最高のパートナーとともにセンシング製品の最適化を図っていきます。