Silicon Labs の新しいソリューションがAmazon Sidewalkの開発者向けジャーニーを効率化 

Silicon Labs の新しいソリューションがAmazon Sidewalkの開発者向けジャーニーを効率化 

2022 年 9 月 13 日 | Jake Wood | この記事は 1 分で読めます

今日の Works With Developer Conference のテーマは、拡大し続けるモノのインターネットで連携するデバイスを構築し、異なるネットワーク、プロトコル、エコシステム、プラットフォーム間の接続のギャップを埋めることです。Matter などの一部のテクノロジーは、家庭内でその課題に対処する可能性を提供しますが、特定の建物の 4 つの壁を越えた接続性についてはどうでしょうか。そこで Amazon Sidewalk が登場します。

ご存知ない方のために説明すると、Amazon Sidewalk は安全で常時オンのコミュニティネットワークで、すでに自宅、商業ビル、私たちの周りにあるインフラストラクチャにある何百万台もの Amazon Sidewalk 対応デバイスによって支えられています。これにより、携帯電話よりも安価でエネルギー消費が少なく、Wi-Fi や Bluetooth よりも広い範囲を提供する、強化された接続を提供することができます。

Amazon Sidewalk は、置き忘れたガレージのドアオープナーの位置確認や、庭や近隣への接続の拡大といった家庭内の小型サービスから、山火事や水質モニタリングの早期警告等の大規模アプリケーションに至るまで、かつてないほど有益でインテリジェントなイノベーションの実現を目指しています。これが Amazon Sidewalk がユーザーにお約束することです。Silicon Labs では、開発者が Sidewalk 対応デバイスを設計してこの約束を果たすお手伝いをします。

本日の Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk の発表は、市場初のエンド・ツー・エンド Amazon Sidewalk 開発プラットフォームであり、開発者が Amazon Sidewalk 対応デバイスを簡単に構築するための足掛かりとなります。Amazon Sidewalk は、開発者と設計者に以下を提供します。

  • 長期にわたってユースケースをサポートする、安全で汎用性の高いプライベートな接続 
  • 新しいデバイスが加わるたびに強化される、信頼性が高い持続的なネットワーク。開発者とエンドユーザーのエンド・ポイント・デバイスのカバレッジを拡大し、接続を強化します。 
  • Silicon Labs と Amazon のコラボレーションにより、より迅速に市場投入するための合理化されたプロセス

新しい Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk により、Silicon Labs は Amazon Sidewalk 開発者のためのワンストップ・デスティネーションとなります。Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalkには、フラッシュ済みソフトウェア・イメージ、Amazon Web Services の事前登録、Bluetooth LE およびサブ GHz 用の接続ハードウェア、Silicon Labs Secure Vault のセキュリティが付属しています。Silicon Labs の Simplicity Studio と組み合わせることで、開発者はAmazon Sidewalkの開発に着手するために必要なすべてを手に入れることができます。Silicon Labs は開発者に、最初から最期までツールとサポートを提供するため、Amazon サポートを使う必要はほとんどなく、開発者の進歩に伴うセットアップやオンボーディングに費やされる貴重な時間を節約します。

新しい Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro Kit は、2023 年前半に発売される予定です。Amazon Sidewalk の詳細をご覧になり、今すぐ始めるには、Amazon Sidewalk のページにアクセスして、Silicon Labs の早期参加プログラムにお申し込みください。

セッションは、Amazon Sidewalkオンデマンドでもご覧いただけます。

Works With で行われたその他の発表についてもっと読みたいですか?以下をチェックしてください。

Jake Wood
Jake Wood
シニアビジネス開発エンジニア
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software