Wi-Fi 6: Wi-Fi IoT デバイスの高密度化に対応
Wi-Fi は、IoT で最も使用されている、よく知られた接続規格の 1 つです。消費者の間で非常に人気があり、業界の推計によると、年末までに180億台のWi-Fi接続デバイスが流通すると言われています。
これは、設計者や開発者にとって巨大な市場ですが、IoT が人々の生活に根差し続けるにつれ、デバイスユーザーから新たな要件や期待ももたらされています。ユーザーは、スマート・ドアロック、カメラ、センサー、家庭内の障害物をナビゲートできるロボット清掃など、バッテリー駆動型デバイスに高度な機能を推進する、オーディオ、ビジュアル、データ処理アプリケーションを拡張する新たな IoT ユースケースに関心を寄せています。つまり、エネルギー使用量と消費電力は、エンドデバイス開発の増加する課題の一部として考慮する必要があります。さらに、2.4 GHz スペクトルを使用する既存の Wi-Fi デバイスの大半では、高密度エリアでのパフォーマンスを低下させるデバイスがネットワークに混雑しています。最後に、ユーザーはすべてのデバイスを 1 つのハブ、理想的には 1 つのアプリ、電話、タブレット、またはコンソールから統合して制御できるようにしたいと考えています。そのため、次世代型の Wi-Fi デバイスも Matter に対応して将来に備える必要があります。Wi-Fi 6 は、OFDMA、、MU-MIMOビームフォーミング、BSS カラーリング、ターゲットウェイクタイムなどの新機能でこれらの課題に対処します。
本日、当社は超低消費電力 SiWx917 Wi-Fi 6 およびBluetooth Low Energy (LE) SoC を発表します。SiWx917 は、Wi-Fi IoT ネットワーキングのエネルギー消費を大幅に削減すると同時に、将来の数々の課題を解決するための、より多くのコンピューティング、より高速な AI/ML、堅牢なセキュリティを提供します。当社は、デバイス・メーカー各社に、高いメモリ容量とセグメントで、最も長い電池寿命を備えた、単一の完全統合型 Matter 対応 Wi-Fi 6 SoC を提供し、すべてのワイヤレス・スタックと顧客のアプリケーションを同じチップ上で実行して、コストを削減し、開発を簡素化し、収益化までの時間を短縮したいと考えていました。
SiWx917 は、Silicon Labs ポートフォリオの最初の Wi-Fi 6 SoC です。SiWx917 は、OFDMA、MU-MIMO、BSS カラーリング、その他の機能をサポートし、混雑した環境でより高い帯域幅とネットワーク効率の向上を可能にし、より高速で安定したネットワークカバレッジを実現します。超低消費電力機能と Wi-Fi 6 の目標ウェイク時間のサポートにより、デバイスを長時間スリープ状態にすることで、スマートロックやスマートセンサーなどのバッテリーベースの設計で複数年にわたる動作が可能になります。また、Bluetooth LE を同じチップに搭載することで、SiWx917 はシンプルなデバイスのコミッショニングもサポートし、新しいデバイスの導入にかかる時間を大幅に短縮できます。このため、家庭や、デバイスが何千台という数に上る商業環境や産業環境でも、導入にかかる時間を大幅に短縮できます。
SiWx917 は、シングルチップ・パッケージで Matter over Wi-Fi もサポートしています。これにより、開発者は小型のフォームファクターを使用して設計を簡素化し、開発コストを削減し、製品化までの時間を短縮できます。同時に、単一のアプリケーションまたはデバイスから IoT 環境全体を制御するためのユーザーからの需要にも対応できます。
Matter は IoT 接続の新時代を先導する可能性を秘めていますが、多数のデバイスが1つのアクセスポイントに接続されていことから、セキュリティはさらに重要になります。SiWx917 は、セキュア・ブート、セキュア・トラスト・ゾーン、セキュア XIP などを備えた PSA レベル 2 認証を取得しており、デバイス、顧客、デバイス・ベンダーのブランド評価をサイバー攻撃の増大から保護します。
これらすべてが、競合する Wi-Fi 50と Bluetooth LE の組み合わせ SoC よりも最大 6% 低い消費電力を提供する超低消費電力機能を備えたエネルギー効率の高い SoC にまとめられており、低電力 IoT 設計、特にバッテリーベースの設計に最適です。
SiWx917 は現在サンプリングの段階で、2023 年第三四半期初めに一般提供が予定されています。SiWx917 についてさらに詳しく知りたい場合は、以下にアクセスしてください。