Wi-SUN スマート・シティ・アプリケーションに最適なセキュアなサブ GHz SoC
Silicon Labs には、低消費電力ワイヤレス・エリア・ネットワーク(LPWAN)に関する長いイノベーションの歴史があります。この技術は世界規模で開発され始めており、当社ではすでにサブ-ギガヘルツ(GHz)無線の第4世代に入っています。これは、公益事業会社向けに初となる「スマートメーター」の開発を支援したことによるものです。
現在、電気事業者や、信号機などの接続された都市運営を担うその他の企業のニーズは、自社のデバイスからより多くのものを得ようとしています。起動した当初、これらのコネクテッドデバイスは、より良い監視を実現するためのものでした。例えば、一戸建て住宅のスマート電気メーターは、電力会社に対し、この世帯が毎月使用する電力量を伝えて請求をおこないますが、それ以外の用途はそれほど多くありません。
IoT を活用している他の多くの業界と同様に、公益事業者は、デバイス自体からより多くのデータを取得し、非効率性の合理化と修正をどのように改善できるか、メンテナンスが必要かどうか、どこで必要か、公益事業者ネットワークが大量に使用されている可能性がある時期を予測して、混乱を防ぐために是正措置が必要かどうかを把握できる方法を模索しています。以前は、電力会社は電気使用量を予測することしかできませんでした。この新しい進歩により、電気がいつ使われたか、電気が使用されたレート、最も需要があった地域を正確に把握できるようになりました。
これにより、企業はインテリジェントなサーモスタットでラッシュアワーのエネルギー報酬を提供することができるようになります。インセンティブを選択することで、顧客が快適な温度で過ごせるようにしながら、電力会社がサーモスタットをコントロールすることを可能にし、その結果、グリッド全体にエネルギー負荷をより効果的に分散できます。これは一例にすぎません。街灯、資産追跡、環境監視、構造監視など、その他のユースケースにおいて、潜在的な接続の数は、数十万件に及び、大都市に至っては何百万に達します。これらのデバイスの数は膨大で、これら複数のデバイスをサポートするには、非常に大規模な標準ベースのネットワークとオープンソースが必要です。
Wi-SUN が都市をスターにする
ここが、ワイヤレス・スマート・ユビキタス・ネットワーク、つまり Wi-SUN が登場する場所です。Wi-SUN プロトコルは、Zigbee、Thread、Z-Wave、Bluetooth メッシュなどの既存のメッシュ・ネットワーキング IoT 標準では不可能な長距離サブ GHz 周波数帯域で、大規模な標準ベースのメッシュ・ネットワーキング・ソリューションを提供します。Silicon Labs は Wi-SUN 技術のアーリーアダプターですが、本日、新しいFG25 SoC と RF フロントエンドモジュールの発表により、さらに一歩前進しました。
FG25 サブ GHz SoC は、コイン型電池で 10 年間動作可能なため、Wi-SUN のメッシュとスター・ネットワーク・トポロジーの両方を形成する能力に非常に優れています。これにおり、ネットワーク自体とネットワーク上のデバイスの低消費電力とパフォーマンスを最適化できます。ピカ一のトポロジーは、そこから多くの異なる接続がつながっている中央ハブがある場合です。もう一つは、車輪とスポークを考えてみてください。このハブはルーターであり、Silicon Labs はダウンロード可能なフィールド・エリア・ネットワーク(FAN)1.1 ボーダー・ルーター・リファレンスデザインも発表しています。
Wi-SUN FAN 1.1 ボーダー・ルーターを使用すれば、ユーザーは街灯などの有線機器に、電力の制限はほとんど受けずにハブを配置できます。そしてその街灯はハブとなり、ライン電源駆動デバイスとバッテリー電源駆動デバイスが組み合わさった数千ものその他のデバイスをサポートするようになります。そしてこれらのバッテリー駆動型デバイスは、都市サービスのリーチを拡大できます。これにより、高速道路の事業者は、離れた場所にある高速道路のアスファルトの温度や、遠隔地にあるつり橋の異常な動きを簡単に監視することができるようになりました。Wi-SUN、FG25 SoC は、監視や測定できるさまざまな要因の数を増やし、デバイスから収集できるデータの量と種類を拡大することで、効率の向上、コスト削減、安全性の向上などに役立ちます。
Silicon Labs で Wi-SUN の詳細を見る
FG25 SoC、または Wi-SUN に関する詳細情報をご覧になりたいですか?Silicon Labs には多くのリソースがあります。Wi-SUN は、Works With のいくつかのセッションで取り上げられているだけでなく、よりスマートな都市の創造を考える際に活用できるその他のオンデマンドや技術リソースもあります。
- SoC のFG25技術的特徴に関する詳細情報はこちら
- Silicon Labs の Wi-SUN ソリューションに関する詳細情報はこちら
- Wi-SUNの詳細については、Works Withのオンデマンド・トレーニングをご覧ください2022;LPW-202: Wi-SUN を使用したスマート・メータリングとスマート・シティ・ソリューションの開発