• メータリング
  • |
  • EFR32FG25 シリーズ 2 SoC

Landis+Gyr が、FG25 でスマート・メータリングの可能性を解き放つ」

|

Landis+Gyr は、1世紀以上にわたりエネルギー管理の道をリードし、その専門知識を高度なスマート・メータリング・アプリケーションにもたらしています。このアプリケーションでは、接続性が世界中の公益事業者が、責任のある、信頼できる、革新的なエネルギー管理サービスを消費者に提供できるようサポートしています。

Landis+Gyr は、電力線通信やセルラー通信など、世界中のさまざまな通信技術を利用していますが、南北アメリカとアジア太平洋地域の市場では、RF メッシュが主な焦点となっています。

独自のメッシュ・プロトコル・スタックを長年使用した後、Landis+Gyr は Wi-SUN 規格ベースのスタックを開発しました。これは独自ベースのアプローチから標準ベースのアプローチに移行し、相互運用性を高め、開発を簡素化しました。これは、ユーティリティ企業にとって重要な機能としてここ数年で浮上しています。

2011 年に設立された Wi-SUN Alliance は、スマートシティ展開におけるデバイスの拡張を支援するオープン規格を作成することで、ワイヤレスサブ GHz 通信の公益事業業界の特定のニーズに対応することを目指しました。

課題

Wi-SUN 仕様の最新機能に遅れず対応し、ハイスループットで信頼性が高く、安全な製品を消費者に提供するスマートシティ・ネットワーキング・ソリューションを開発すること。

ソリューション

Silicon Labs の FG25 は、マルチレート OFDM、高性能の変調、およびセキュリティをサポートする最初の統合サブ GHz SoC です。

 

その結果

MCU とトランシーバーを統合することで、Landis+Gyr はシングルチップ設計で Wi-SUN 機能を活用しながら、専有顧客向けに下位互換性を備えています。

Wi-SUN とスマート・メータリングを含む
スマートシティの展開の拡大

このアライアンスは、都市や自治体がますますワイヤレス技術を採用し、メッシュネットワークに追加するにつれて、使用されている多くの異なる規格がスマートシティの可能性を最大限に引き出すための障害となっているため、他のメーカー、デバイス、プロトコルとの相互運用性が課題となってきていることを認識していました。過去 5 数年間の新しいスマート・グリッド・デバイスの統合に対する需要の高まりに伴い、会員数と採用は急速に増加しています。このようにして、Wi-SUN はスマート・メータリングやその他のスマートシティの展開の主要な推進要因の 1 つとなっています。Landis+Gyr は、公共事業のお客様にとって相互運用性の重要性がますます高まる中、インフラの更新から数年も経つ可能性のある既存のお客様を縛ることなく、お客様が望む相互運用性を提供できる Wi-SUN スタックを開発することで対応しました。

Wi-SUN は世界最大の屋外 IoT ネットワークで実証されており、世界中に 9,650 万台以上の Wi-SUN 対応デバイスが展開されています。
- Navigant Research

Silicon Labs の FG25 サブ GHz SoC は、サイズ、性能、新機能を提供します

Landis+Gyr が当初、Silicon Labs の EFR32FG12 サブ GHz SoC をソリューションに統合したとき、同社は出荷するすべてのメートルの無線をカスタム設計する代わりに、ポートフォリオ全体で再利用できる通信モジュールを構築することができました。このデバイスは、256 kB の RAM により、スマート・メータリング・アプリケーションに最適です。また、FG12 は既存の設計の消費電力を大幅に削減しました。これは、Landis+Gyr の顧客が停電時に停電のことを伝える必要があるため、主電源デバイスにとっても重要です。この場合、バックアップシステム(通常はバッテリーまたはスーパーキャパシタ)は、停電の通知を確実に提供すべく必要な、ごく限られた電力しか提供できません。

しかし、Wi-SUN の場合、複数のキャリア周波数でデータをエンコードするための方法である OFDM 変調だけでなく、より多くの RAM が必要でした。そこで Silicon Labs の新しい EFR32FG25 サブ GHz SoC が登場します。FG25 は、Silicon Labs 初のサブ GHz OFDM プラットフォームで、サブ GHz Wi-SUN アプリケーションで長距離、高スループット、低レイテンシーを実現するように設計されています。

Landis+Gyr ソリューションの性能が向上しただけでなく、FG25 は以前のモジュールと同じフォームファクターを使用できるため、必要に応じて、既存の製品 Wi-SUN または OFDM を簡単に使用できます。MCU とトランシーバを統合することで、FG25 は、FAN 1.0 から 1.1への Wi-SUN の移行に合わせ、シングルチップ・プラットフォームに OFDM 機能をもたらすことができます。Landis+Gyrは、FG25 上で独自のスタックを上で実行することもでき、独自の通信規格を使用している既存の顧客を、準備が整い次第 Wi-SUN に移行させることができます。

長期パートナーシップのメリット

Silicon Labs が Landis+Gyr と行った功績は、私たちが企業として享受してきた最も最近の統合の 1 つです。より情報に基づいた持続可能な方法で消費者がリソースを活用できるようにする、という使命を果たすための支援をおこなえたことについては非常に誇りに思っています。今後も可能性の限界を押し広げていく所存です。

 

スマート・メータリング、照明、都市、ビル自動化向けに設計された Silicon Labs の新しい EFR32FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC の詳細についてご覧ください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software