• メータリング
  • |
  • EFR32FG28 シリーズ 2 SoC

SLS と Silicon Labs が協力して、インドのスマート・メータリング市場で Wi-SUN の採用を推進

|

システムレベルソリューション(インド)政府株式会社(SLS)は、ハードウェアとソフトウェアソリューションの両方を含む、さまざまな業界への技術サービスとソリューションの大手プロバイダーです。Silicon Labs の長年の顧客である SLS は、革新的で技術的に高度でユーザーフレンドリーなエコシステム・ソリューションで高い評価を得ています。SLS は 10 年以上にわたり、特にスマート・メータリングとホーム・オートメーションの分野で、Silicon Labs のイノベーションに基づく最先端のカスタム RF 技術を開発してきました。これらのプロジェクトには、Silicon Labs の超低消費電力 EFR32 ワイヤレス MCU プラットフォーム、ホーム・オートメーション・ゲートウェイ、温度センサー、ドアセンサーに基づく Zigbee デバイスの使用が含まれていました。Silicon Labs をベースにしたこれらのデバイスの 1 つ EFR32FG12 は、インド全土の 20,000 台以上のスマート・メータリングや街灯アプリケーションに導入されています。

Wi-SUN FAN 1.1 サポートを備えたスマート・メータリング市場向けの専用 RF モジュールを開発したいと考えた時、EFR32 プラットフォームと FG28 デュアルバンド SoC に再び目を向けました。現在 FG12 ソリューションを使用している大規模で展開済みの顧客ベースにより、SLS は FG28ベースの NLN721 Nebulae を利用して 200 Wi-SUN スマート・メータリング・ノードの内部パイロット・プログラムを開始しました。この初期の制御されたロールアウトにより、SLS は拡張する前に、範囲、ネットワークの安定性、その他のテストを含む、考えられるすべてのシナリオを徹底的にチェックできます。

 

インドのスマート・メータリング・イニシアチブにおける Wi-SUN の利点

インドはスマート・メータリングで世界的にリーダーシップを発揮しており、本政府は 2015 年にAMI(Advanced Metering Infrastructure)プログラムを開始しました。この法律は、2 億 5000 万台の従来の電力メーターをスマート・メーターに置き換えることで、この国のエネルギーグリッドを近代化することを目指しています。SLS は長年にわたりビジネスエコシステムと持続可能なテクノロジーソリューションを提供しており、スマートシティプロジェクトが急激に拡大する中で、幅広いサービスポートフォリオを通じてこれらのプロジェクトをサポートする体制が整っています。スマート・メータリングはインドでは大きなチャンスであり、SLS はこの市場に貢献できる有利な立場にあります。

課題

System Level Solutions (India) Pvt. Ltd.(SLS)は、インドの拡張スマート・メータリング・インフラストラクチャ全体で、スケーラブルかつ信頼性の高いスマート・メータリングのための Wi-SUN FAN 1.1 ソリューションを開発し、究極のネットワーク安定性と、より迅速な開発のための慣れ親しんだ COTS ベースの RF アーキテクチャを提供します。

ソリューション

このテクノロジー・プロバイダーは、安定した大規模な接続を実現する FG28 デュアルバンド SoC をベースにした堅牢な Wi-SUN スマート・メータリング・ソリューションを作成するために、Silicon Labs との 10 年にわたる関係と EFR32 プラットフォームとの深い経験を活かしています。

その結果

この FG28 をベースとしたソリューションは、ネットワークの安定性、範囲、その他の変数の大規模なテストを実行するために、既存の SLS 顧客と共に 200 ノードの Wi-SUN スマート・メータリング・パイロット・プロジェクトの一部になっています。


将来のフォーカス

  • POC テストの満足のいく結果が出た後、SLS はスマート・メータリングの2500個と街灯用途の500個について、最初の Wi-SUN ファン1.1の展開を開始します。
  • SLS はまた、Wi-SUN の LFN 機能を検討し、2024 年 12 月までにその製品を開発することを楽しみにしています。

Wi-SUN はスマート・メータリング・アプリケーションに最適です。何千ものノードを持つ都市全体のネットワークをサポートします。また、これは以下の理由により、ラージスケールの展開にも適しています。Wi-SUN はオープンスタンダードに基づいているため、さまざまなメーカーのデバイスと互換性があります。その特定要件に準拠した特徴を有し、その他の開発者は、スマートシティ・アプリケーションに典型的なデバイス数と SLS 展開に典型的なプロジェクトの種類で、新しい技術とサービスを革新することが奨励されています。規格ベースのプロトコルにより、独自のメッシュネットワークでは提供できない、ユーザーテストと規制監視のメリットを提供します。

SLS の 200 ノード Wi-SUN パイロットの初期の目標は、単一のデバイスをネットワーク内のすべてのノードに接続し、安定した接続を実現することです。ノードの 1 つに問題がある場合は、ネットワークがいかに迅速に安定性を回復できるかを理解することが重要です。これを決定するために、チームは包括的な一連のテストシナリオを実行し、ノードが必要に応じて接続されているかどうか、切断後にデータを保持しているかどうか、再接続にどれくらいの時間がかかるか、親ノードがダウンした場合に自己修復メッシュネットワークを作成する能力などを調べます。

SLS と Silicon Labs は、開発プロセスの最適な簡素化のために高度な技術を使用するというアイデアを相乗効果で実現します。SLSは、Silicon Labsの統合型開発環境である Simplicity Studio に精通しており、この知識が NLN721 Nebulaeの開発期間を短縮し、SLSチームに迅速な開発を進める自信を与えました。

SLS は、すでに WPC(Wireless Planning & Coordination)認証を取得しています。これは、企業がインドでワイヤレス製品を輸入、販売、または製造するための要件です。同社はまた、9 月からの顧客への 2,500 ノードの初期展開も目標としている。

当社のソリューションのFG28概要

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software