FG25 サブ GHz SoC がスマートシティと長距離の展開で利用可能に
Works With 2022 Developer Conference 中に、当社は新しい主力製品である サブ Ghz SoC、FG25 を発表しました。本日は、Silicon Labs と当社のディストリビューション・パートナーたちを通じて一般提供が開始されることをお知らせします。
The FG25 is the ideal SoC (system on chip) for long-range, low-power transmissions, capable of broadcasting up to 1.6km with minimal data loss in dense, urban canyon environments. また、これは Wi-SUN フィールド・エリア・ネットワーク(FAN)1.1で導入された直交周波数分割多重方式(OFDM)変調をサポートする、Silicon Labs のポートフォリオ初の SoC でもあります。 OFDM は最大 3.6 Mbps の高データ帯域幅をサポートします。FG25 SoC はデータレートが高いため、何千ものノード数があり得るスマートシティに必要な大規模ネットワークを可能にします。
また、当社は FAN 1.1 プロファイルの PHY レイヤーについて Wi-SUN Alliance の認定を受けたこともお知らせします。お客様は、この Wi-SUN FAN 1.1 準拠デバイスを設計する際、この認証を活用して自分たちの負担を極力軽減できます。
当社のアルファプログラムの参加者の多くは、FG25 を活用するデバイスの展開をすでに進めています。ここで彼らのストーリーをいくつかご紹介できることを嬉しく思います。
Landis+Gyr、スマートメーターに FG25 と Wi-SUN を採用
これまで、Landis+Gyr は独自のスタックを実行する当社の FG12 SoCを使用していましたが、Wi-SUNはオープンネットワークであるため、相互運用性の向上と開発の簡素化を実現し、都市の巨大化に合わせた拡張が可能です。FG12 は、Landis+Gyr がデバイスの消費電力を大幅に削減するのに貢献しましたが、Wi-SUN と OFDM に必要な RAM がありませんでした。FG25 Wi-SUN SoC に移行することで、Landis+Gyr はソリューションのパフォーマンスを向上させるだけでなく、FG25 が独自のスタックを実行するため、お客様に Wi-SUN のスムーズな移行を提供します。同じチップ上の MCU とトランシーバーの両方で、FG25 は Landis+Gyr の既存のモジュールと同じフォームファクターを使用し、新しい SoC を統合するための開発と設計プロセスを簡素化します。
Landis+Gyr が、よりスマートなエネルギー管理のために FG25 をどのように使用しているかについては、ケーススタディ「Landis+Gyr が、FG25 でスマート・メータリングの可能性を解き放つ」で詳細をお読みいただけます。
CyanConnode、FG25 を使ってインドの送電網を変革
インド政府は、高度計測インフラストラクチャの取り組みを通じて、インドの2億5000万台のレガシー電気メーターすべてをスマートメーターに変換するという壮大な目標を掲げています。これは、インドの発電電力の 20 %が盗難や廃棄によって失われていることを示す研究に応えるものです。メッシュネットワーキングにおける世界のリーダーの1つである CyanConnode は、インドのスマートメーターへの移行を10年間サポートしており、FG25 SoC を活用してその取り組みを継続しています。Wi-SUN を組み込むことで、CyanConnode は電力消費に関するリアルタイムの情報を収集し、事業者が電力グリッドをより適切に管理できるようにします。また、Wi-SUN のオープンソースのバックボーンも、CyanConnode が展開を拡張し、Wi-SUN エコシステムを利用して、接続されたスマートメーターを通じて価値を提供する新しい方法を発見できることを意味します。
CyanConnode がインドの送電網をどのように変革しているかについては、ケーススタディ、「CyanConnode and the FG25 Sub-GHz SoC are Ready to Take on India’s Smart Metering Challenge」をご覧ください。
FG25 サブ GHz SoC および Wi-SUN の詳細
FG25 SoC は、スマートシティと長距離 IoTの真の可能性を実現するための大きな一歩です。FG25 と Wi-SUN の詳細については、以下の追加リソースをご覧ください。
- Tech Talk ワイヤレス技術トレーニングに登録し、LPWAN シリーズをブックマークしてください
- オンデマンドで、Works With 2022 LPWAN 開発トレーニングを見る
- FG25 SoC の技術的特徴に関する詳細情報はこちら
- Silicon Labs の Wi-SUN ソリューションに関する詳細情報はこちら