IoTヒーロー、Shanghai Berry がワイヤレス医療モニタリング・デバイスでギャップを埋める

IoTヒーロー、Shanghai Berry がワイヤレス医療モニタリング・デバイスでギャップを埋める

2021 年 7 月 23 日 | Silicon Labs | この記事は 2 分で読めます

Shanghai Berry の調達マネージャーである Elaine He が、Shanghai Berry について深く語ってくれたことに、心から感謝いたします。

最近の COVID-19 パンデミックによって、医療資源の世界的な不足が最近悪化したことは明らかです。多くの国では、特に医師と患者の比率に大きなギャップが生じています。ドイツを見てみると、人口 10,000 人あたりに免許を持った医師は 42 名です。中国では数字が劇的に悪化します。人口 10,000 人あたりに免許を持った医師は 20 名です。これは、医師と患者の比率が、患者 500 名あたり医師 1 名という割合です。

現在の医療専門家の世界的な不足と、昨年に見られた正確な医療モニタリングの必要性の高まりにより、中国を拠点としている Shanghai Berry には、医療業界が必要とするものが揃っているということに気がつきました。指先パルスオキシメーターのような、ワイヤレス医療モニタリング機器。

iot-hero-shanghai-berry-fills-gap-with-wireless-medical-monitoring-devices-fig1.jpg

革新的な遠隔医療モニタリングを提供する

2003 年に設立された Shanghai Berry は、非侵襲的血圧計算、酸素飽和度検出、マルチパラメータ監視システムに重点を置いた高度な医療モニタリングを提供しています。同社の製品は、酸素飽和度(SpO2)をモニタリングする必要がある慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者から、全身の健康状態をより良く追跡したい人に至るまで、幅広い消費者にとって非常に価値があります。また、Shanghai Berry は研究開発を第一に考えていることを誇りとしています。彼らが行うことはすべて社内での研究開発に基づいています。

手頃な価格の医療モニタリング機器により、すべての人が医療サービスにアクセス可能に

Shanghai Berry は、自分たちの製品が、中国などにおける医師と患者の間の深刻なギャップを解消し、人々が自分たちの手で健康を手に入れるための助けとなると考えています。例えば、指先パルスオキシメーターは、瞬時で遠隔監視を提供するだけでなく、患者のデータを安全に保存するため、医師、介護者、さらには家族とも共有することができます。病院への来院を必要とせずに、健康データを継続的に監視し、共有する機能を持つことで、医療資源を必要性としている他の患者のために解放することができます。医療の質とアクセシビリティの向上は、Shanghai Berry の国連の持続可能な開発目標である「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-being)」への貢献の賜物です:医療資源の世界的な不足に対処するために、医療機器における IoT の進歩を活用しています。

iot-hero-shanghai-berry-fills-gap-with-wireless-medical-monitoring-devices-fig2.png

Shanghai Berry は、あらゆる年齢層でワイヤレスモニタリング機器で大きな成功を収めています。本製品は、就寝中の子供の呼吸活動を監視し、異常な活動があれば親に警告することができます。Shanghai Berry の技術は、文字通り命を救っているのです。

ウェアラブルは小型化していますが、スマート化も進んでいますか?

しかし、その技術力が高いだけに、Shanghai Berry は多くのコンシューマー向けIoT企業と同じように、設計上の課題に直面しました。それは、小型でポータブルな技術に対する需要の高まりと、データ送信のためのワイヤレス・デバイスに対する絶え間ないニーズとのバランス取ることです。言い換えれば、デバイスの精度を損なうことなく、手頃な価格の低電力ウェアラブルを作ることです。

Shanghai Berry は多数のオプションをテストした後、指先パルスオキシメーターSilicon Labs の BG22 を選びました。その理由は、信頼性の高いワイヤレス性能、手頃な価格、そして最も重要なこととして、長い電池寿命につながる低消費電力です。これらの結果、Shanghai Berry は、競合他社との差別化を実現する、自分たちの製品の正確なパフォーマンス追跡するという一番大切なことに集中できるようになりました。

遠隔医療モニタリング機器の採用

データの保存やクラウド技術がより日常化するにつれ、医療機器など、これらを活用した電子機器もより日常的になり、人々は技術革新を利用して健康や福祉を向上させることに抵抗がなくなります。現在、Shanghai Berry の製品の大半は販売業者や病院システムに販売されていますが、今後 5 ~ 10 年でより多くの消費者がウェアラブルと追跡技術を採用することから、同社製品は B2C に進化していくことが期待されています。

Shanghai Berry の詳細については、shberrymed.com をご覧ください。

セキュアで低消費電力のワイヤレス・ソリューションの開発を始める。Silicon Labs の医療機器アプリケーション・ページをご覧ください。

Silicon Labs
Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software