IoT スマートトラッキングにより、ロジスティクス管理をエンド・ツー・エンドで合理化

2023 年 10 月 31 日 | Diana Varga | この記事は 3 分で読めます

絶え間ないフラックスの世界では、ワイヤレス通信はワークフロー、意思決定、コスト、全体的な効率を合理化することで、インバウンドとアウトバウンドのロジスティクスに革命をもたらします。

商品やサービスの調達元から消費者への移動には、多くのステップがあります。手動によるデータ記録、機器の定期メンテナンス、紙ベースでの手順の広範な依存などの従来の慣行は、コスト効率と全体的な生産性に大きな影響を与える可能性があります。サプライチェーンのあらゆるボトルネックや混乱は、ダウンタイム、大幅な遅延、大幅な収益損失につながります。

業界の規制は、特に医薬品や生鮮食品などの敏感な商品については厳しく、保管や輸送に特定の環境品質基準が必要です。これらの運用プロセスには、日常的なタスクとワークフローが含まれ、最適化と最終的な自動化の準備が整っています。商品のロケーション、数量、状態を監視・記録することで、在庫精度を大幅に向上させ、在庫過多と欠品を防止します。

さらに、これらが故障へとつながる前に、潜在的な問題を特定して対処するために、商品の取り扱いを担当する機械を定期的に点検することが重要です。


IoT 主導のロジスティクス管理

デジタル化は、物流マネージャーがオペレーションを常に把握するのに役立ちます。無線接続を統合することで、チームは貨物コンテナの場所などの重要な資産をリモートで追跡・監視し、温度、湿度レベル、衝撃測定などのさまざまな運用パラメータを記録できます。

ワイヤレス接続は、リアルタイムの可視性、自動化、強化されたセキュリティの新しい次元をもたらします。さらに、ワイヤレス接続は規制要件の遵守も保証します。


スマートタグによる正確なエンドツーエンドのトレーサビリティ

手作業によるデータ入力や事後対応型の在庫管理から脱却することで、資産追跡は積極的で予防的なアプローチに変わります。ビジネスの運営方法を改善することを目標に掲げることで、スマートトラッキングは、多くの車両や労働者チームへの可視性と自動化を促進します。これは流通経路と機器の使用を最適化し、盗難や損傷の可能性を軽減します。

商品やサービスのエンドツーエンドのトレーサビリティには、資産タグ、センサー、堅牢なソフトウェア、資産データの収集と分析のためのクラウドベースのプラットフォームなど、さまざまなコンポーネントが必要です。RFID タグや Bluetooth Low Energy (BLE) ビーコンなどのタグは、パレットやコンテナなどの返却可能な資産に追加され、正確な位置データを返し、資産のいわゆるデジタル・ツインを作成します。

資産追跡の新しいトレンドには、携帯電話ネットワークのコスト効率の良い代替手段として Wi-Fi アクセスポイントを利用することがあります。既存の Wi-Fi インフラストラクチャを戦略的に活用することで、企業は資産の位置を正確に特定できるようになりました。


環境データ用データロガー

環境データロガーは、資産状況をリアルタイムまたはほぼリアルタイムに追跡する上で重要な役割を果たします。これは、圧力、加速度、湿度、温度などのさまざまな要因を継続的に測定することによって達成されます。これらのデータロガーにはセンサーが搭載されており、独立して動作するように設計されています。つまり、ネットワーク接続がない場合でもデータを収集できます。エネルギー効率が高く、電池寿命を延ばす機能を搭載しています。その後、Wi-Fi の範囲内に入ると (車内や目的地など)、保存されたデータをクラウドにアップロードできます。

現在の業界動向では、バッテリーレスの印刷タグの導入に向けて顕著な変化が見られます。これらのタグは、エネルギー効率の高い設計を特徴としており、高周波 (RF) 信号や太陽電池(PV)などのソースから電力を収集します。この革新的なアプローチにより、動作寿命が延長され、頻繁な電池交換の必要性が低減されます。持続可能性のメリット以外にも、長期的な資産追跡要件に対応するコスト効率の高い環境に優しいソリューションを提供しています。


屋外から屋内への資産追跡

資産追跡に関しては、IoT 対応ソリューションは 2 つの異なる方法を提供します。屋内追跡、屋外から屋内追跡。

移動するコンテナやパレットの大型フリートには、多くの場合、広範囲にわたる移動と特定の追跡要件が伴います。データ送信を妨げる可能性がある厚い金属の壁に遭遇すると、困難が発生する可能性があります。ここでは、Bluetooth とサブ GHz 技術を活用し、場所と環境データを記録する短距離と長距離の両方の IoT 機能を提供します。

貨物ヤード、港湾、鉄道駅では、コンテナとパレットが広範なメッシュネットワークを形成します。Bluetooth AoA および AoD の技術は、位置精度をサブメーター精度まで高めます。車載ゲートウェイは、近くにある多数のセンサーの効率的なデータアグリゲーターとして機能し、データをクラウドに送信し、無線(OTA)アップデートを受信します。あるいは、移動中に収集されたデータは、アクセス・ポイントが目的地で利用可能になると、アップロードのためにアクセスできるようになります。


スマートトラッキングアプリケーション向けの完全なソリューション

IoT 対応のスマートトラッキングアプリケーションは、資産管理と状態監視を簡素化します。電池寿命の最適化、エネルギー消費の削減、スモール・フォーム・ファクタ設計の保証、マルチプロトコル・サポートの提供は、このスペースでの設計上の主な考慮事項の 1 つです。

Silicon Labs が業界をリードする産業用オートメーション・デバイスのメーカーをどのようにサポートしているかについては、資産追跡 と 遠隔モニタリングの専用アプリケーション・ページをご覧ください。

 

Diana Varga
Diana Varga
IoT シニア・マーケティング・マネージャー | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software