Matter 1.4は、CSAのホーム統合へのコミットメントを継続

2024 年 11 月 12 日 | Matt Maupin | この記事は 4 分で読めます

Connectivity Standards Alliance (CSA) は、2024年11月5日のMatter 1.4リリースにより、新たなマイルストーンを達成しました。1.0 リリースから約2年後、CSAとそのメンバーは、新しいデバイスタイプを導入し、ユーザビリティを改善し、機能を向上させることにより、Matter仕様の進化を確実にする使命を担っています。

特にこのリリースは、Matterに関して提起された主な懸念の一部に対処するため、期待に胸を膨らませています。。ボストンオフィスのConnectivity Labに触発され、昨年末に自宅でMatterテストを行い、いくつかの会議でその調査結果を発表しました。Matter 1.4は、引き続き信頼性と安定性を含む分野で大幅な改善が見られますが、特にテストで気づいたいくつかの懸念事項に対処しています。


Matter 1.4が長いアイドル時間を導入

最初のテストでは、自宅にある同様のZigbeeおよびZ-Wave デバイスと比較して、Matterデバイスの電池寿命が短くなることに気づきました。これはまた、Matterデバイスを開発しているお客様から直接聞いた懸念事項でもありました。Silicon Labsは、SIT(短いアイドル時間)と LIT(長いアイドル時間)のサポートを含む、Matter(Matterでは「断続的に接続されたデバイス」、つまりICDと呼んでいる)の「スリープ状態のデバイス」の改善を推進しました。

SITデバイスのサポートはMatter 1.2で導入され、チェックイン周期が短いアクチュエーターに最適でした。ロックはその良い例で、ロックやロック解除などの保留中のコマンドがあるかどうかを親デバイスに確認するために、頻繁に目を覚ます必要があります。SITデバイスは最大15秒までスリープできますが、多くのアクチュエータデバイスでは、3~5秒が標準です。

しかし、コイン型電池を消耗するスイッチやセンサーなどのデバイスでは、スリープ時間ははるかに長く、数分から数時間も必要です。そこで重要になるのがLITです。LITは、ネットワーク上で信頼性の高い接続を維持しながら、デバイスを最大 18 時間スリープ状態にします。これにより消費電力が大幅に削減され電池寿命が改善され、コイン型電池の数年にわたる電池寿命のゴールドスタンダードを確立したZigbeeやZ-Waveなどのデバイスに近づきます。


Matter 認証可能なホームルーターとアクセスポイント

私のテストでは、Matter over Threadのサポートが家庭で制限される可能性があることも観察されました。Matterに関する素晴らしい点の一つは、エコシステムがソフトウェア更新プログラムを展開し、既存の展開済みデバイスでMatterを有効にできる機能でした。これは、2022年の仕様リリースから間もなく、家庭内でMatterをサポートするネットワークが数百万もあったことを意味します。問題は、これらのデバイスのほとんどが Matter over Wi-Fi であり、Matter over Threadではないということです。Matter over Wi-Fiは、LED 照明、スマートプラグ、さらにはロックなどのバッテリーの駆動デバイスを含む家庭のデバイスに最適ですが、コイン型電池で動作する必要があるセンサーやスイッチには理想的ではありません。さらに消費者が、既存の Matter ネットワークがMatter over Threadをサポートしているかどうかを知ることは困難です。例えば、自宅には10エコーデバイスがありましたが、Matter over Threadに対応するものは1台だけでした。今では、必要なのは1つのデバイスだけす。Matter over Thread対応のデバイスを導入してテストすることができましたが、消費者は自宅でMatterがサポート完全かどうかをどのように確認すればよいのでしょうか?

そこで重要になるのが、ホームルーターとアクセスポイント(HRAP)です。スマートスピーカー、ホームルーター、アクセスポイント、セット・トップ・ボックスなどのデバイスは、Wi-FiとThreadボーダールーターのサポートを組み合わせることで、Matter認定のHRAPデバイスとなり、家庭でMatter over Wi-FiとMatter over Threadの両方のサポートを確保できるようになります。さらに、HRAPデバイスには、既存のネットワークに新しいThreadボーダールーターを追加できる機能が搭載されているので、信頼性を向上させながらホームネットワークを簡素化できます。


Matter 1.4 はエコシステムのサポートを改善

エコシステム間の相互運用性は Matterにとって重要な要件であり、マルチ管理者機能はこのビジョンの中心となります。それにより、ユーザーはスマートホームエコシステム間でデバイスを接続できるようになります。個人的には1つのエコシステムの方が好きですが、この機能をテストしてみました。うまくいきましたが、セットアップとメンテナンスはとても面倒でした。しかしMatter 1.4は、Enhanced Multi-Admin(強化型マルチ管理者機能)によるマルチ・エコシステム・サポートのゲームチェンジャーとなります。以前は各Matterデバイスを各エコシステムごとに手動で設定する必要がありましたが、今ではユーザーがMatterネットワークを設定して、既存のデバイスと新しいデバイスの両方を複数のエコシステムに自動的に接続できるようになり、家庭のエコシステム全体でシームレスなサポートが可能になります。


Matter 1.4における、改善された新たなデバイスタイプ

Matterは Wi-FiとThreadの両方に対応するため、さまざまなユースケースとデバイスタイプが可能になり、家庭向けの最も多様なデバイスセットが実現します。Matter 1.4は、既存のデバイスを強化し続けるとともに、新しいデバイスを導入しています。

ソーラーパネル、バッテリー、ヒートポンプ、給湯器など、Matter 1.4に新しいタイプのデバイスが導入されたことで、家庭内で最もエネルギーを消費するデバイスやエネルギー源が統合された一貫したシステムの基盤が築かれ始めています。現在、これらのデバイスの多くは個々のベンダーアプリに依存しており、互いに通信する能力がありません。Matterはこれらのデバイスを統合することを目指しており、今でも Matterを使用してHVAC、水ボイラー、EVSEによる電力とエネルギー消費を監視できます。これにより、電気料金と取引を踏まえ、情報に基づいた使用決定を行うことができます。

さらに、EVSEクラスタを使用して、コントローラから直接EV充電の開始と停止を管理できます。新しいデバイスタイプの導入により、これまで分離されていた太陽光発電やバッテリーのメーカーが提供するシステムの統合が促進され、これらのシステムがエネルギーの生産量や蓄電容量を報告できるようになります。この統合により、システム全体がこれらのエネルギー源の恩恵を受けることができます。

Matterはエネルギー管理において進化し続けていますが、これらの新機能をサポートする製品を開発している製品メーカーや公益事業会社がすでに登場しています。


Silicon LabsとMatterによる実現

Silicon Labs は、引き続きMatterの進歩と展開に専念しています。Simplicity StudioやMatter SDK など、Matter over Wi-Fi および Matter over Thread、ソフトウェア、ツール向けの最も包括的な SoCおよびモジュールラインナップにより、当社はお客様のMatter開発の簡素化に重点を置いています。

Silicon Labs の Matter Extension は現在利用可能で、新しいデバイスタイプと拡張デバイスタイプの両方を含む Matter 1.4機能、LIT デバイスのサポート、拡張マルチアドミンをサポートしています。Silicon LabsとMatterの詳細については、www.siliconlabs.com/matter をご覧ください。

Matt Maupin
Matt Maupin
シニア製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software