Matter 1.2 に関する新情報

2023 年 10 月 23 日 | Rob Alexander | この記事は 3 分で読めます

Matter プロトコルは、Wi-Fi や Thread などの既存の IP 技術を活用してスマートホームデバイスを統一し、新しいオープンスタンダードを確立するように設計されています。Silicon Labs は当初からこの規格を誇りを持って支持してきました。小型組み込みデバイスでの豊富な経験により、当社は、規格が策定されるにつれて、低消費電力と高いセキュリティに対する高い規格を支持し続けています。

Connectivity Standards Alliance によってリリースされた Matter 1.2 は、2022 年秋にリリースされた最初の Matter プロトコルの更新の第 2 ラウンドをマークします。このようなアップデートにより、新しいデバイスタイプが導入され、Matter のリーチが新しい市場に拡大されると同時に、相互運用性とユーザ体験を強化する他の改善ももたらされます。

Matter 1.2 の詳細については、Silicon Labs のシニア製品マーケティング・マネージャー、Matt Maupin にお問い合わせください。

その他の Matter デバイスタイプ:

このリリースでは、白物家電、ファン、ロボット掃除機、空気品質管理など、デバイスタイプが拡大されます。

新しい Matter デバイスタイプには、以下のようなものがあります。

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • 食洗器
  • ルームエアコン
  • ロボット掃除機
  • 空気質センサー
  • 空気清浄機
  • 煙/COアラーム
  • ファン制御

これらの一部のデバイスには、現在まで既存のプロトコルでは対処されていないものもあります。しかし、多くは Wi-Fi に対応していますが、エコシステムのサポートが限られており、独自のアプリ制御が必要です。Matter 1.2 のサポートにより、メーカーは主要なスマートホーム・エコシステムへの統合を可能にしながら、試運転を含むユーザ体験を簡素化できます。

新しいデバイスタイプに加え、Matter 1.2は、製品やその要素の説明をより良くするために、コミッショニングのユーザ体験を向上させる新機能を追加します。例えば、Matter コントローラの UI では、ドアロックは、ユーザが操作しているものと同じであることを確認できるようにクロム仕上げになっていると記述でき、または複数の電球を有するランプは、どの電球がスマートスイッチに結合されているかを明確にするために、コントローラ UI 内に位置や場所を記述できます。

Matter 1.2 のリリースにより、Silicon Labs は、すべての新規および既存の Matter デバイスタイプをサポートするのに必要な、新しいクラスターと改訂されたクラスターを提供します。当社では、食洗器のデバイスタイプに基づいてサンプル・アプリケーションを提供しますが、お客様は ZCL Advanced Platform (ZAP)を使用して、すべての Matter デバイスタイプに必要なエンドポイント、クラスタ、属性を設定できます。

Wi-Fi 6 は、帯域幅の増加だけでなく、帯域幅要件の異なる大規模なネットワークや多種多様なアプリケーションをサポートしたり、高帯域幅を必要としないが電池寿命が長い電池ベースのデバイスでも、ワイヤレス IoT デバイスの数の増加に伴い、さまざまな IoT デバイスでますます重要な役割を果たしています。Wi-Fiはユビキタスであり、その最新バージョンとセキュリティ製品により、Matter over Wi-Fi の組み合わせは、さまざまな種類の製品とアプリケーションで、よりシームレスな体験を保証し、ユーザーに絡み合う利点を提供し、デバイスベンダーに関係なく使いやすさを向上させます。まもなく開発者は、Silicon Labs の最新の IoT に最適化された Wi-Fi 製品、SiWx917 を使用できるようになります。これは、最新のWi-Fi 6プロトコルと Bluetooth LE ネットワーキングおよび Matter を組み合わせ、超低電力機能を実現します。単一の SoC に最長の電池寿命、業界最高のセキュリティ、およびAI/MLアクセラレータを搭載しているため、開発者は、スマート ホーム、 コマーシャル、スマート シティ、産業、健康などさまざまな市場セグメントにわたる多数のアプリケーションをサポートできる Matter 製品を設計できます。

 

Matter 1.2、セキュリティ基準を堅持

Matter 1.2 は、当初からセキュリティ基準を引き上げ、現在もその基準を維持しています。Silicon Labs は、これらのセキュリティ仕様を満たし、または上回る開発者の取り組みを支援するために、カスタム部品製造サービス を提供しています。エンジニアは高度なセキュリティと独自の証明書を使用して、ワイヤレス・ハードウェアと MCU をカスタマイズできます。また、今日のIoTの脅威と戦うために設計された標準的な一連のセキュリティ機能である Secure Vault℠ も提供しています。その多くは、Matter にとっても重要な懸念事項です。

 

Matter 1.2 の向こう側を見据えて

Matterが急速に普及した理由の1つは、ハブや音声アシスタントなどの主要なエコシステムデバイスが、無線ソフトウェアの更新によって Matter をサポートできるようになったことです。実は、多くのユーザーが既に自宅に Matter を設置しています。実際、アマゾンはすでに1億台以上のEchoとeeroデバイスにMatter を追加しています。今後のリリースでは、スマートホーム・エコシステムをさらに統合するために、特にカメラやエネルギー管理デバイスなど、さらに多くの Matter デバイスタイプが期待されています。最新の Matter 1.2 デモとサンプル・アプリについては、Silicon Labs の Matter GitHub をご覧ください。詳細なステップバイステップのリソースで、Matter デバイスの開発を加速する方法については、Matter Developer Journeyをご覧ください。

カテゴリー:
Rob Alexander
Rob Alexander
Matter、主席製品マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software