Matter 1.3 の到来 - スマートホーム導入の意味とは

Matter 1.3 の到来 - スマートホーム導入の意味とは

2024 年 5 月 7 日 | Matt Maupin | この記事は 3 分で読めます

Connectivity Standards Alliance は、約6か月ごとのリリース頻度を維持して、仕様の最新版である Matter 1.3 をリリースしました。1.3 の仕様を読みながら、開発者と消費者はこの周波数についてどのように考えているか疑問に思いました。ユーザーの観点から見ると、投資会社がMatterで行っていることがわかるので、歓迎すべきことです。しかし、開発者の立場から見ると、それを最新の状態に維持することは難しいかもしれません。

私は最近、Embedded Worldで、「Matter: Technology and Adoption from a User's Perspective」というタイトルの論文を発表しました。これは、100 を超えるデバイスの既存のホームネットワークに Matter デバイスを導入する現実の世界を見せてくれました。ご覧の通り、私は個人的にもキャリア的にも Matter に高い期待を持っています。Matter ユーザーとしてこの最新のリリースに関する私の考えを提供することは興味深いものだと考えました。Matter 1.3 は、新しいデバイスタイプ、既存のデバイスタイプへの新しい各種機能や新しい仕様に対するコアの改善も導入しています。

 

Matter 1.3 の新機能

最新情報を見ると、電化製品、水管理、エネルギー管理の新しいデバイスタイプが見られます。

家電では、5 つの新しいデバイスタイプがあります。乾燥機が加わったことで、Matter 1.2に含まれていた洗濯機が補強され、ユーザーにより完全な体験を提供できるようになりました。他の 4 つの家電は、電子レンジ、オーブン、通気フード、調理台など、キッチンに向いています。私にとって、ベントフードは、特にレンジと連動する場合、高い価値を提供します。これらのデバイスが自動的に通信し、リモートでも制御することができます。Allianceが行っているもう 1 つの取り組みは、デバイスの種類を超えたクラスターに共通の機能を組み合わせることです。これにより、共通のユーザ体験が生まれるだけでなく、これらの異なるデバイスの開発も簡素化されます。

水の管理には、漏れ検出、凍結検出、雨センサー、バルブなどの新しいタイプのデバイスがあります。私の家には漏水センサーがありますが、重要な場所にはバルブを取り付けたいと思っています。給湯器が設置された屋根裏部屋の水センサーが濡れていたことを知らせてくれました。その時、仕事から急いで帰宅したことを今でも覚えています。家に帰ると天井が崩れ、部屋中が水浸しになっているのをずっと思い描いていました。結局のところ、その水漏れはそれほどひどくはありませんでした。その通知のおかげで、ひどくなる前に水を止めることができ、それを遠隔でできたのは素晴らしいことだったと思います。

エネルギー管理は、エネルギー報告や電気自動車の充電を含む、新しいカテゴリのデバイスサポートです。電気自動車の充電は、料金、スケジュール、必要な走行距離などの入力に基づいて充電を制御できます。

 

Matter 1.3 が既存のデバイスに改善をもたらす

リリースのその他の領域には、既存のデバイスの改善が含まれます。キャスティング・ビデオ・プレーヤーはテレビを想定し、重要なアップデートを追加します。しかし、私にとっては、ある機能が際立っています。それはプッシュメッセージとダイアログです。つまり、Matter デバイスは通知をテレビに送信できるようになったのです。私の家では、音声アシスタントで通知を受け取ることができますが、私には補聴器が必要で、家の中ではほとんど使いません。私はオーディオメッセージを理解するための文脈がないので、理解するのに苦労しています。しかし、私のテレビにメッセージを表示する能力があれば、私にとって素晴らしい機能です。

 

Matter 1.3 コア仕様の更新

そしてもちろん、Matter 1.3 はシーン、クラスター、コア仕様などの主要領域を含む仕様にコアの改善をもたらしました。例えば、コントローラがコマンドを同時に受信および処理できるように単一のメッセージにバッチ処理し、複数のメッセージの受信遅延を最小限に抑えることができるコマンドバッチに変更が加えられました。私は個人的にはこの機能をとても気に入っています。 Matter対応の照明が7つある私のキッチンのように、大きな照明バンクをコントロールする際に「ポップコーン効果」のような問題を最小限に抑えることができるからです。

Silicon Labs は Matter 1.3 仕様を Silicon Labs の Matter Github に実装し、6月に新しい SDK でMatterの拡張機能として提供します。

Matter の約束は、家を統一することで、そのためには仕様と製品の両方が必要です。Matter は 1,000 を超える認定製品という前例のないペースを確立していますが、成熟したテクノロジーと比較して製品の可用性は依然として限られています。また、Matter は Wi-Fi や Thread などの主要な技術をベースにしているため、販売されている製品と比較するときには非常に有利な立場にあります。しかし、Matter 1.3 はサポートされるデバイスと機能のギャップを埋め続けており、Matter 1.3 ベースの製品は典型的な製品設計サイクルのために店頭で見かけるまでに時間がかかりますが、Matter がスマートホームを統一する軌道に乗っていることは間違いありません。

Matt Maupin
Matt Maupin
シニア製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software