Silicon Labs、Alexa Live でフラストレーションフリーの Matter と Alexa 向けセットアップを発表

2022 年 7 月 21 日 | Soren Lorentsen | この記事は 1 分で読めます

デバイスメーカー、設計者、アプリケーション開発者は、Matter のリリースが年内に迫り、スマートホーム体験を改善するために、デバイスを接続して連携しなることを心待ちにしています。しかし、この機会には新たな複雑さが伴います。個々のエコシステムは、消費者が同じエコシステムデバイスを既存のスマートホーム設定にオンボードするための道筋を構築していますが、エコシステム間の統合はどのように計画することができますか?

主要なスマートホームプラットフォームの 1 つである、Amazon Alexa は、フラストレーションフリーのセットアップのガイドラインをすでに確立しています。今週、私はAmazonのシニアプリンシパルソフトウェア開発エンジニアのChris DeCenzoと一緒に、Alexa Live開発者会議でフラストレーションフリーセットアップについて話をする機会に恵まれました。

フラストレーションフリーのセットアップで IoT へのアクセスを向上

Amazon は、すべての消費者がエンジニアではないことを明確に理解した上で、フラストレーションフリー セットアップのプログラムを作成しました。消費者は、Zigbee、Bluetooth メッシュ、Matter について読み始めると、多くの方が混乱し、最初の Fであるフラストレーションが溜まり始めます。

特定の IoT イノベーションの背後にあるアプリケーション開発者や設計者の小規模チームでは、デバイスプロビジョニングのユーザ体験のあらゆる側面について考慮するリソースは持ち合わせていない場合があること、そして顧客は単にデバイスを箱から取り出してプラグインし、機能させたいと考えていることを認識した上で、フラストレーションフリーのセットアップを作成し、自宅にある既存のデバイスを活用して新しいデバイスをすぐにオンボードできるようにしました。Philips® HueTuya Smart など、多くの Silicon Labs の顧客は、すでにフラストレーションフリーセットアッププログラムのメンバーです。本日、Silicon Labs は Matter のプログラムのサポートを拡大することを発表しました。

Silicon Labs の Alexa および Matter 用フラストレーションフリー・セットアップ

シリコンベンダーであり、IoT に特化したリーダーである Silicon Labs は、Amazon の Alexa、デザイナー、開発者、消費者などのプラットフォームを接続する上で重要な役割を果たしています。そこで当社ではこの度、Amazon とのコラボレーションにより、問題に対するフラストレーションフリーなセットアップをサポートする、事前構成済みでテストされたシステムオンチップ(SoC)を提供することを発表いたします。これにより、相互の顧客が開発作業を減らし、製品化までの時間を短縮することができます。当社では事前認証を完了し、事前構成済みのソリューションを市場に投入していきます。また、当社のデバイスパートナーは、開発過程において名高い Simplicity Studio 開発スイートも手に入れることになります。これにより、最適化されたワークフローを通じて、プロジェクトの進行、デバイスの構成、アプリケーションの最適化を迅速化できます。

私たちは、Matter により、開発者が接続性にとらわれず、自由にさまざまな体験に集中できる未来に近づくことができる、考えています。この自由は、エキサイティングなイノベーションの新しい波を解き放ちます。TwitterFacebook LinkedIn で、フラストレーションフリーセットアップを使用して、Alexa、Matter、Silicon Labs で新しい IoT ソリューションを構築する方法を教えてください!

 

カテゴリー:
Soren Lorentsen
Soren Lorentsen
エコシステム開発ディレクター | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software