2022 年およびそれ以降のスマートホーム・トレンド予測

2022 年およびそれ以降のスマートホーム・トレンド予測

2022 年 1 月 20 日 | Silicon Labs | この記事は 3 分で読めます

Omdia が実施したスマートホームのトレンド分析では、適切な機会を捉えれば、市場の将来は明るいものになると考えられます。

パンデミックが始まって以来、スマートホーム・デバイスの売上が世界的に大幅に増加していることには疑いの余地はありません。消費者は、エネルギー消費を削減し、安全性を向上させ、多く在宅勤務者が圧倒されてしまう日常的な家事を自動化するためのソリューションを模索する中で、この数字はまったく衰える兆候はありません。

しかし、スマートホーム市場が成長し続ける中、どのデバイスやシステムが支配的であるか、またその理由は?という疑問が残されます。この経済的なチャンスを捉えたいと思う開発者たちは、まず接続性、設置、相互運用性、サイバーセキュリティに関連する問題を克服する必要があります。

おもしろいことに、ワイヤレス接続、エッジ・コンピューティング、人工知能などの(ただし、これらに限定されない)技術の進歩が、家庭での IoT の影響を増大させ、明るい家庭の未来への扉を開いていることです。

Omdia は、この市場の最終的な軌道に影響を与える可能性のある、いくつかの要因を特定して調査するレポートを発表しています。この団体によると、私たちの理想的な状態は次のようになります:

[…] 住宅が、デバイスデータと電気や水の使用を統合スキームの一部としてユーティリティと組み合わせ、実用的なインテリジェンスを提供するようになります。AR とプロアクティブなデジタル・アシスタントが、家庭内のデバイスのシームレスな統合を主導します。AI とコンピューター ビジョンは、ユーザー体験を向上させ、機能を向上させます。近隣全域のネットワークにより、ユーザーはスマートホーム/IoT テクノロジーを自宅以外にも拡張できます。」(ページ 6)

smart-home-trends-figure-1.jpeg

スマートホームのトレンド

Omdia のレポートでは、市場の成長に影響を与える可能性のある20のスマートホーム・トレンドの深刻度、緊急性、可能性について分析しています。興味がそそられるものをいくつかご紹介しましょう(または、ご自分で今すぐレポートの全文を無料で検索することもできます!)。


ワイヤレス技術と Matter

低コストでより高性能なワイヤレス技術が利用可能になったことで、IoT 開発が加速されてきました。Sidewalk などの新しいワイヤレス技術や、Ultra-wideband (UWB) や Thread などの既存の技術は、スマートホームのユースケースを拡大しています。

Sidewalk は、拡張範囲だけでなく、セルラーに似た分散ネットワークも可能にする Amazon の新しいサブ GHz ソリューションです。Amazon Sidewalk エコシステムでは、デバイスは Sidewalk 対応ゲートウェイ(例えば、Amazon Echos から Ring ドアベル、フラッドライトカメラなど)を通してクラウドに接続されいます。これは、既存のプロトコルを活用しています。このようなアプローチは、住宅内を超え、近隣に拡大する新しい創造的なソリューションを促進します。

ワイヤレス・アクセス・ネットワークの改善と新しいプロトコルの導入により、スマートホーム市場に幅広い接続オプションが提供されますが、この豊富な接続オプションは、スパゲティが絡まったような面倒な状態になってしまいます。ロイヤリティフリーのホーム・オートメーション接続規格である Matter は、さまざまなエコシステムとプロトコルに IoT 接続を統合することで、この問題へ対処することを目指しています。

Omdia では、Matter がスマートホームの成長の触媒になると予測しています。Thread は Matter によりシェアを拡大し、UWB はスマート・ドアロックなどの特定のアプリケーションで Bluetooth を補完する可能性があります。

 

「Matter は、この成長曲線の先頭に立つ重要な役割を果たしていきます。Omdia は、Matter 自体は、小売レベルでは消費者の課題を解決しないとは考えていますが、Matter がもたらすことは、ブランドが付加価値サービスや機能に集中するための、リソースにおけるシフトです。Matter の前には、認証プロセスと API によって製品のリリースが遅くなったり、妨げられたりする可能性がありましたが、Matter があれば理論的には、これはより少ない制約でなければなりません。」(ページ39)


人工知能

例えば、自宅でリアルタイムのエネルギー消費量を把握して、それを削減する方法に取り組むことは、最初の、しかも最も重要なステップです。これは、まずはライブデータにアクセスし、分析を使用して意思決定をサポートすることから始まります。スマートホームの進化の次の章では、人工知能のレイヤーを作成し、自律的な意思決定を継続的に実現します。

AI アルゴリズムはモデルをトレーニングし、独自のパフォーマンスを評価し、予測を行うことができます。AI 対応のアクセス制御、HVAC システムの予知保全、スマート照明センサーなど、人工知能の進歩は、スマートホームの概念全体を再定義する大きな機会をもたらします。

Omdia は、すべてがうまく展開し、スマートホームが真の主流となれば、冷蔵庫、オーブン、電子レンジ、寝室など、家のいたるところに AI が埋め込まれ、正確な睡眠追跡ができると想定しています。同機関はまた、AI が家庭の安全性も向上させると予測しており、ADT や Vivint などのセキュリティ・ソリューションは単なる侵入者システムだけには留まらないと予測しています。

「誤アラームを減らすために AI を使用することは、比較的新しい傾向です。Alarm .com が最初ではありませんが。Ambient Insights があれば、誤報を減らし、高度な技術を使用してユーザー体験を向上させる最新の例です。これらのプラットフォームは、水、エネルギー、セキュリティ、大気質など、幅広いユースケースも採用しています。」(ページ 15)


エッジベースのソリューション

次世代の AI ベースのソリューションは、エッジでライブ、トレーニング、推論を行い、クラウドに結果を送信するだけであると考えられます。これは主に、クラウド駆動型の AI が接続性によって制約されるためです。クラウドの継続的な維持コストは膨大ですが、遅延の問題はリアルタイムの推論と修復の要件を満たしていません。クラウドでトレーニングされ、その後ローカル環境に展開された AI モデルは、ローカル環境のコンテキストで進化できるとは見なされません。さらに、クラウドまでの過程でそのデータが傍受され、盗まれるのではないかという懸念も非常に明白です。

Omdiaによると、クラウドへの依存度が低いエッジベースのソリューションは、プライバシーとセキュリティを向上させることができますが、毎月の定期的な収益機会を減少させる可能性があります。


スマートホーム戦略のストレス・テスト

成功は準備とチャンスが出会うところにある、という格言があります。Omdia の「Smart Home Market Dynamics Report」は、現在のテクノロジーの採用に影響を与える要因と、今後10年間にわたる市場の将来性を網羅しています。私たちは、ここでは、いくつかのトレンドにハイライトを当てています。その他の部分を見ていき、スマートホーム戦略と最新の市場トレンド分析を照合してみましょう。

スマートホームに関する詳細な洞察については、Omdia の 「Smart Home Market Dynamics Report」をダウンロードしてください。

Silicon Labs
Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software