カリキュラム(シリーズ)

Works With 2021:オール・シングス Wi-Fi

低消費電力 Wi-Fi の高みに到達。

概要

Wi-Fi は、今日のテクノロジーの中で最も顕著でよく使用されているものだと言っても過言ではありません。高帯域幅、長距離、低レイテンシーなどの理由から多くの人に愛用されています。

しかし、IoT 向けの低消費電力接続ということに関しては、Wi-Fi が必ずしも第一選択ではありませんでした。Bluetooth が、おそらくここでは人気を集めるでしょう。

しかし、最新世代の Wi-Fi は低電力接続を提供しており、予想されるデータ・レートの増大を補完します。電池寿命は常にアプリケーションに依存していました。このシリーズでは、Wi-Fi 6 がいかにして IoT のための優れたテクノロジーとしての地位を確立させたかについて探っていきます。

知識レベル

初級、中級

システム要件

なし

 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software