ビデオ素材

BLE-124:電池予算を最適する

この資料は Bluetooth 181 - ワークショップ(SSv4)の 3 / 6 です。BG22 Thunderboard キットでセキュアな IoT デバイスを開発する。

この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v4 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。

概要

このワークショップの 2 番目のパートでは、EFR32BG22 Bluetooth デバイスの低エネルギー機能の詳細について説明します。このプレゼンテーションでは、TX/RX 中の消費電力について取り上げていますが、Bluetooth プロトコルスタックとハードウェアによって顧客が設計でエネルギーを節約する方法についても紹介しています。省電力機能、LE 電力制御、電圧スケーリング、PA モードの詳細についても説明します。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software