ビデオ素材

CP-102:開発ラボ - CircuitPython Bluetooth Find Me

この資料は CircuitPython 100の 2 / 2です:CircuitPython を使った開発

Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した CircuitPython デバイスを使っての開発について

概要

このプロジェクトベースの開発ラボは、Silicon Labs の EFR32MG24 セキュアで接続されたマイクロコントローラ上で CircuitPython を使用して Bluetooth Find Me デバイスを作成する手順を踏んでいます。完成したソフトウェアは、起動時にパッシブピエゾブザーを使用してアラート音を再生するキーファインダーのタイプのデバイスとして動作します。EFR Connect アプリケーションを使用して、または別の Find Me デバイスのボタンを押すと、携帯電話からアクティベーションをトリガーできます。このデバイスは、Bluetooth SIG Find Meプロファイルで定義されたターゲットモードとロケーター・モードの両方で動作します。

この開発ラボでは、以下について学習します。

  • ピエゾブザーの LED、ボタン、再生音の駆動方法
  • ターゲットの役割で動作する Bluetooth Find Me デバイスを作成する方法
  • Bluetooth Find Me デバイスに Locator の役割を追加する方法

リソース:

このビデオで使用されているボード:

このビデオで使用されている Bluetooth 仕様:

着信音テキスト転送言語(RTTTL)情報:

    必要なハードウェア:

    EFR32xG24 開発/探検家キット

    SparkFun MGM240P ボード

    閉じる
    ロードの結果
    閉じる
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software