ビデオ素材

MAT-102:Simplicity Studio v5 の概要とブートローダ

Matter ワークショップ
この資料は、 Matter 100 - Workshop: の 2/3 です今すぐ Simplicity Studio v5 を使ってみてください!

Embedded World 2023 で最初に発表された、この Matter ワークショップでは、Simplicity Studio v5 で Matter 開発を始めるための実践的なトレーニングを提供します。

概要

このワークショップでは、以下について学習します。

  1. Simplicity Studio にボードを接続する方法
  2. ボード情報の取得と設定方法
  3. 文書へのアクセス方法
  4. デモやサンプルソフトウェア、ブートローダへのアクセス方法
  5. ファームウェアを構築しボードにフラッシュする方法

前提要件:

MAT-101:xG24 開発キット用 Simplicity Studio v5 のインストール

必要なハードウェア:

Raspberry Pi4(インターネットへのイーサネット接続にて)

3 x EFR32MG24 開発キット(またはその他の Matter 互換ボード

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software