概要
Bluetooth 5 は、Bluetooth Low Energy の導入以来、Bluetooth 仕様に加えられたもっとも重要なアップデートです。Bluetooth 5 の発売により、この技術は、シンプルで安全な接続環境のためのグローバルワイヤレス規格として、業界のニーズを満たすために進化を続けています。4 倍の範囲、2 倍の速度、8 倍のブロードキャスト・メッセージ容量を備えた Bluetooth 5 の強化は、IoT 向けの Bluetooth 機能の向上に焦点を当てています。 このウェビナーでは、Bluetooth 5 の新機能と、新しい EFR32BG SoC を使ってその機能を最大限に活用する方法について見ていきます。アプリケーションで Bluetooth とより多くの範囲やパフォーマンスを乞うj向上させる必要がある場合は、このウェビナーをご利用ください。
言語選択: