カリキュラム(シリーズ)

認証 100 - RF 規制と適正試験

この一連のビデオでは、標準プロトコルのRF規制認証および/または製品資格を満たすために従うべきステップを紹介します。

概要

ワイヤレス製品は、顧客に対して追加の設計やテスト要件を導入します。 このビデオシリーズでは、標準プロトコルの RF 規制および/または適正試験を満たすために順守すべき手順について紹介します。Z-Wave、Zigbee、Bluetooth には、顧客が仕様を順守することを求めるさまざまな規格団体があります。このトレーニングビデオでは、これらをそれぞれ見ていきます。一部のケースでは、顧客が実際に使用するツールを示します。RF規制試験は、SoCとモジュールソリューションを扱う際に複雑になることがあります。このコースでは、認定 RF モジュールを使用して製品を生産する場合に、お客様がすべきことについて説明します。

知識レベル:

初級

知識レベル

初級

システム要件

なし

必要なハードウェア:

なし

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software