カリキュラム(シリーズ)

ワイヤレス RF 201 - Wi-Fi 共存

このカリキュラムでは、Wi-Fi ソリューションに対する 2.4 GHz 無線プロトコルの影響と、管理型 Wi-Fi 共存によってワイヤレス・パフォーマンスを改善する方法について学びます。

概要

2.4 GHz ISM(産業理化学と医療)バンドは、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)、Zigbee/Silicon Labs Thread (IEEE 802.15.4)、Bluetooth®、Bluetooth 低エネルギーをサポートしています。これらの異なる 2.4 GHz 無線規格の同時および同時位置動作は、1 つ以上の無線プロトコルの性能を低下させる可能性があります。干渉に対する堅牢性を改善するために、2.4 GHz ISM 無線規格はそれぞれ、ある程度の衝突回避やメッセージ再試行機能をサポートしています。

このカリキュラムでは、2.4 GHz 無線プロトコルが Wi-Fi ソリューションに与える影響と、これらのプロトコルと Silicon Labs のソリューションとの共存性を向上させる方法について扱います。

知識レベル:

中級

知識レベル

初級

システム要件

ワイヤレス・ハードウェア・ブートキャンプ

 

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software